2017/5/30
台達提供中國領導新能源企業的UPS設備,協助新能源的發展
行業: 基礎架構
基於全球能源供需衝突以及對地球生態的影響,太陽能與風能等新能源的普及使用,被認為是傳統能源問題的解決方案。然而,這些新乾淨能源深受環境狀況的影響,並會帶來一些問題,例如不穩定的電力供應以及電力品質不符合電網標準。電力儲存技術通常需要解決這些問題。一家中國著名新能源領導廠商已鎖定能源儲存市場,並計畫提供相關解決方案,包括微電網系統、小型家庭能源儲存系統、中型社區能源儲存系統,以及大型能源儲存系統。經過嚴苛的供應商挑選過程,該公司選擇台達做為能源儲存系統配套UPS的供應商。
這家新能源公司為其能源儲存系統選擇的UPS,是台達的N 1-3kVA系列低功率UPS系統。N系列UPS的設計整合最新科技,並特別鎖定不同領域的關鍵設備應用,進而提供卓越並可靠的電力使用環境。能源儲存系統,特別是太陽能與風能驅動的新能源微電網系統,已獲得中國政府在電網未覆蓋的偏遠地區及離島大規模的積極推動。在這類地理環境,高可靠性支援UPS系統已成為能源儲存系統的重要元素。
台達的N 1-3kVA系列是採用在線雙轉換拓樸架構的單相UPS,可提供穩定與可靠的正弦波電源。其輸出功率因素達0.9,整體最大效率達93%。其不僅針對使用者電子設備提供安全的電力保證,更能降低營運成本。N 1-3kVA系列的智慧管理與通訊功能,以及台達的UPS管理軟體讓使用者能輕鬆地進行遠端監控及管理。此外,完善的電池管理功能也有助於延長電池壽命,以及提升電池性能。
台達N 1-3kVA系列UPS的重要優勢,包括高可靠性、高取得性、節能與智慧管理,因此能輕鬆通過這家新能源企業的全面性品質與性能測試。此外,台達可依據能源儲存系統的設計要求提供額外設定,以滿足使用者對手動調整電壓系統與頻率的需求。台達N 1-3kVA系列UPS不單單只適用於中國。它還可適用於不同類型的全球標準電網環境,因此是這家新能源企業在提供全球標準產品時,能源儲存系統的最佳選擇組件。