2015/6/3
台達 UPS 見證了中國目標飛行器發射升空
行業: 政府/公共領域
中國在 2011 年,成功發射一艘新的目標飛行器至太空中。台達(中國)在中國舉國歡慶之時,宣布台達 UPS 解決方案正在衛星控制中心的伺服器室中待命,確保追蹤和控制衛星的關鍵設備能在發射過程中持續運作。
這一艘目標飛行器是中國首座太空實驗室,當其與中國在過去兩年間發射的其他飛行器連結之後,即可形成中國首座太空實驗室,因此,此目標飛行器的成功發射,亦代表著中國太空載人航行的重要里程碑。在這一次發射過程中,衛星控制中心受命追蹤及控管工作,衛星也由此處發射。
衛星控管中心伺服器室的重要功能,包括處理飛行器追蹤資料和遠端感應參數。為了能不間斷地為軌道衛星追蹤及通訊資料伺服器室提供電源,穩定可靠的 UPS 變得至關重要,中心的專家團隊曾仔細審視過市場上眾多的 UPS 供應商品牌,最後專家們因為我們的解決方案具備高可靠度和優異品質,而堅持採用台達 UPS 解決方案。
台達(中國)是依據追蹤及通訊資料伺服器室的預期載量、不同層級重要性的差異,以及該棟建築的建築設計,為中國衛星控制中心提供解決方案。此解決方案為了分配電源供給和關鍵領域,採用了台達 NT 80kVA 1+1備援電源供給,以及十六個 7kVA 到 320kVA 間的 UPS 單位。所有 UPS 設備管理都是透過台達電子的專用中央管理軟體執行,此套軟體可讓不同樓層的單相 Amplon N+ 系列及三相 NT 系列進行集中化電源供給監控。台達 UPS 系統具備多項優點,不但擁有可擴充性及智能監控,還能大幅降低系統需要的維護及低系統運作的相關風險。
為了此項計畫,台達(中國)依使用者的需求,採用彈性的配置 UPS 電源供給方案,並將智能監控解決方案與 UPS 硬體完美整合,大幅提升衛星控制室電源供給的可靠度、可用性及維護便利度。此次台達 UPS 在確保太空船成功發射上,對中國的航太產業貢獻良多。