2016.07.05
台達Ultron DPS系列UPS為俄羅斯IMAQLIQ資料中心提供防護
行業: 運算服務
IMAQLIQ公司提供顧客多樣服務,主要業務包含出租其資料中心的伺服器機房、電信設備箱與機架空間,並提供主機代管服務。IMAQLIQ資料中心完全符合Uptime Institute Tier III安全規範要求。
資料中心的主機代管服務必須設置不斷電系統設備,基於顧客與新機架安裝的數量持續攀升,IMAQLIQ需要在其設施部署更多UPS;IMAQLIQ管理層找不斷電系統經銷商Tempesto公司負責執行這項任務。Tempesto公司的專家採用台達提供的解決方案,而關鍵因素就是台達的解決方案擁有極高的可靠性。此解決方案包括兩組容量達200kVA的Ultron DPS系列UPS。
Ultron DPS系列UPS為具備雙重電流轉換功能的三相不斷電系統,並擁有領先業界的AC-AC效率與高輸入功率因素。N+X冗餘設計能提高系統可靠度,而廣泛的輸入功率,可讓UPS能在非常不穩定的電網進行運作。此外,智慧調節風扇速度可避免過熱,而風扇冗餘功能則能提升整體風扇系統的可靠性。
IMAQLIQ 商務總監 Victor Opopol表示: 「我們的資料中心提供客戶全年不間斷的服務。我們也致力確保客戶的設備,獲得不間斷的電源。因此,為我們的資料中心選擇優質、可靠的UPS極為重要。我們選擇台達的解決方案,因為其完全符合我們的所有要求,並且在市場上擁有經過證實的商譽。我們計畫隨著未來的業務擴張,裝設更多台達的UPS。」