2017.05.16
台達 Modulon 系列 UPS 成功提升中國電信業者競爭力
行業: 基礎架構
台達關鍵基礎架構事業部 (MCIS) 成功提供中國聯通與中國移動兩大電信業者不斷電系統 (UPS) 電源解決方案,在確保其業務持續營運的同時,更滿足了其符合節約能源和排放減量政策。
近來中國政府針對高用電與高排碳量的應用,訂定了節約能源與排放減量政策。在政策的引導之下,中國的電信運營商,除了一貫地要求UPS需具備高可靠度與可用的之外,也加強對節能的規定。台達 MCIS 之中國團隊針對中國聯通與中國移動兩大運營商的需求,提供其兩種不同的 UPS 解決方案,以滿足客戶對電源供應、可靠度、節能等需求。
中國聯通之需求為更新其河北省石家莊市的四星 IDC 標準資料中心之硬體設施,此資料中心需要總容量可擴充至 240kVA 的 UPS 來保護其網路機櫃電源,同時保留未來業務成長的擴容的空間。台達所提供的解決方案為 20 套Modulon NH Plus UPS以及 40 個精密配電櫃,使中國聯通擁有完全獨立的雙匯流排替代方案,搭配輸入/輸出配電櫃及 N+X 並聯備援,以達到最高可靠度。模組化的設計,則因應客戶隨需括容的需求。而 Modulon NH Plus 在 30%~50% 的輕載下,亦可達到業界領先的 94% 高效率,滿足其節能減碳的指標。
中國移動通信浙江分公司為響應節能減碳的政策,也欲取代目前的 UPS,以獲得更高的經濟效益。其需求為效率達 94% 的 UPS。台達提供超越客戶要求的 96% AC-AC 效率的 Modulon DPH UPS 共 9 套,而全額定功率 (kVA=kW) 的規格更可極大化 UPS 額定的使用容量,對節能減碳也有所挹助。
台達遵循嚴格安裝標準與授權指南,在測試、貨運、安裝到最終交貨,皆獲得兩大運營商的高度肯定。上述兩個案例在投標過程中,嚴格遵循政府對於節約能源與排放減量政策,提供高效的產品方案。並依照嚴格標準,提供可靠電源保護以及未來業務成長需求的空間。中國移動通信與中國聯通正是因為如此選擇台達產品,讓台達 UPS 成為他們業務成長的競爭源動力。