2013/10/18
如何建構完善機房的斷電應變機制及環境管理?
資訊機房維繫著一個企業、一個組織的運行,隨著資訊化程度加深,整個社會的業務流程都越來越依賴資訊系統。當前機房的主要任務便是保障商業的連續性,一個24小時運行的機房需要部署功能完善的環境管理與監控系統,來彌補人員無法隨時監測的不足。如何建構一個完善的系統,可從以下幾點來談斷電應變機制及環境管理:
斷電應變機制
電力中斷或異常是造成電腦設備內部元件損壞、壽命減短以及資料流失的主要原因,因此斷電機制的應變更不容馬虎。台達 InsightPower Manager 可以在市電中斷時,了解電池的電力維持運作的時間。另外伺服器可藉由安裝台達 ShutdownAgent 2012 軟體,透過 SNMP卡或 UPSentry 2012 軟體與 UPS 連結,在供電有問題時,依照管理人員原先的設定,在市電中斷前關閉不同作業系統的伺服器和虛擬主機,防範潛在的資料毀損威脅。
環境管理另一個需要被 IT 人員關注的環節就是企業機房環境,且在許多情況下,環境管理的重要性與急迫性甚至可能超過電力管理。
在機房環境監控與管理上,IT 人員必須能確實掌握伺服器機櫃裡頭的溫度、濕度、門禁等重要參數。藉由台達環境監測器 (EnviroProbe) 可提供單一機櫃或區域內溫度與濕度的偵測功能,並提供額外 4 組的乾濕接點輸入,可以將資料中心內的相關環境監測裝置 (門禁、偵煙、火警、漏水…等) 的訊號,透過網路傳送給管理者,或由 InsightPower Manager 的介面來呈現即時資訊。
若需要更完整且全面的機房環境管理,則可選擇台達 InfraSuite Manager ─ 資料中心基礎設施管理與整合系統,可含蓋 IT 相關設備及資料中心基礎設施,其運用開放式的架構,針對各項實體設備進行連接、資料採集及監視。不論是不斷電系統 (UPS)、精密配電櫃 (PDC)、電源分配器 (PDU)、模組化機櫃、精密空調、發電機..等,皆能與InfraSuite Manager 整合,因此可提供企業管理者是一個跨系統的整合性平台,可面面俱到的掌握機房各類資訊。
台達所開發出的全系列資料中心管理系統可協助 IT 人員有效管理、監控、維護企業運行最重要的資產─資料中心,並以最快的速度應變各項可能發生的問題,減少人為的失誤,避免讓公司蒙受重大損失。