2016.12.14
台達N系列UPS為財富雜誌五百大精密電子製造公司之一提供可靠電源保護
行業: 製造
資訊科技的迅速發展帶動電子製造業更大的需求,尤其是高階精密電子製造業。因此,高階自動化設備也隨之獲得廣泛應用。在此趨勢下,生產線的安全與高效性能,成為企業經理人的一大關注重點。意外停電不僅會嚴重影響生產過程的順暢運作,還會導致昂貴精密設計的受損。因此,UPS系統在確保生產線正常運作方面已佔據一席之地,因為電力是製造廠使用的主要能源種類。配備性能優異的UPS系統不僅能保證電力供應,更可確保電力品質,進而滿足生產期間所需的電力穩定性。
台達在製造業擁有深厚的經驗,尤其是電子加工製造業,已創造許多先進電源供應與電力品質解決方案。台達的優點是其傑出產品品質、專業技術支援,以及為客戶提供量身訂作的專案解決方案能力,提供具有競爭力的投資報酬率與總體擁有成本。其中一間全球五百大公司已在旗下位於中國蘇州的精密電子加工廠房,成功部署台達N 1-3kVA系列低功率UPS,讓生產線獲得可靠的電源保護。
針對這項專案,台達工程師研究使用者需求以及生產環境,然後推薦了N系列UPS 1-3kVA。因為其不僅非常可靠,更能節省大幅電力。台達的N系列UPS 1-3kVA是採用在線雙轉換拓樸架構的單相UPS,可提供穩定與可靠的正弦波電源。台達領先業界的產品提供使用者眾多好處,包括高達0.9的輸出功率因素,以及高達93%的最大效率。其不僅針對使用者電子設備提供安全的電力保證,更能降低營運成本。
這家精密電子加工企業的經理人對
台達N系列UPS 1-3kVA的性能感到非常滿意,並考慮在工廠後續擴建與其他計畫使用這款產品。台達對其製造業客戶的需求及應用環境有著深入瞭解,因此能在未來研發更實用與更有效率的解決方案,進而提供最佳競爭優勢。