2019.02.08
頂尖礦業公司選擇台達建構其資料中心基礎設施
行業: 製造
具有領先地位的礦業公司選擇全球電力及散熱管理解決方案供應廠商台達電子,幫助其在俄羅斯建構資料中心。在本專案中,台達在總電力容量達到365 kW的四個資料中心設置站點,提供從UPS(不斷電系統)、精密冷卻裝置、電力配送系統,到環境監控系統的整合式資料中心解決方案。而透過台達在業界的經驗,我們可以保證資料中心在最佳的狀況下,能維持非常可靠的持續運轉。
本專案的範疇涵蓋了兩座現代化的資料中心,以及分別位於西伯利亞和俄羅斯西部的兩座新建置的資料中心。專案的總費用超過六百八十萬美金。在這兩座現代化的資料中心中,使用超過30個的42U機櫃,總電力容量高達275 kW,是從前的兩倍。這兩座新建置的資料中心是由大約20個機櫃組成,可支援最多90 kW的電力容量,必要時還可以增加更多的機櫃進行擴充。
俄羅斯台達電資料中心基礎設施部門主管Dmitry Gulyayev表示:「這些設施的設計目標主要是在故障容忍度以及安全性方面。所有電腦機房都配備有UPS(不斷電系統)、精密冷卻裝置及自動遠端監控、控制與調度系統。此外,在這些資料中心也安裝了門禁控制和自動滅火系統。作業人員可以在所有工程次系統的狀態畫面上,得知各項即時的資訊。」
Ultron HPH UPS可以保護各項資訊設備以及精密冷卻裝置
為了確保可持續不斷地提供各項設施所需的電力,安裝了Ultron HPH 40/80/100/120kVA在線式UPS,保護其資訊設備以及各項精密冷卻設施。Ultron HPH系列結合了業界最大的電源、無可匹敵的能源效率,以及優異的供電效能,因此具有極大的優勢:節省整體擁有成本。為了降低設置資料中心的資本支出和營運成本,在各項廠房設備中使用了沒有電池櫃的不斷電系統,因此在電力中斷期間,微氣候控制系統會切換到待機狀態並且維持這樣的情況,直到柴油發電機啟動並持續供應電力為止。而資訊設備則是連接到採用電池櫃的不斷電系統,因此可確保在柴油發電機真正開始供應電力之前,讓裝置能夠繼續運作。
由於採用了台達創新的三階段式逆變器和三相功率因數修正(PFC),讓Ultron HPH系列具備低電流諧波失真量iTHD < 3%,並且有很高的效率,在交流對交流的轉換模式下可達到96%,在節能模式下則為99%。其廣泛的輸入電壓範圍,讓不斷電系統可在電力中斷期間持續運作並縮短電池的充電時間,藉此延長其使用壽命。除了這個資料中心專案,Ultron HPH系列也已被廣泛地運用於製造和電信通訊產業中。
冷卻系統可支援N+1冗餘,以便彈性地進行空調
台達提供了 RoomCool 和 RowCool 這兩款35 kW的冷卻容量,可以在這四個資料中心設置站點提供熱通道和冷通道控制解決方案。其精密冷卻解決方案中包含了N+1冗餘,可確保系統在組件故障時仍然可以持續運作。所有的組件都有至少一個獨立的備用組件。台達的資料中心冷卻系統採用快速和精確的方法調整空氣中的水氣含量,並且讓濕度保持在資料中心設備所需要的理想範圍之內。
節省空間的機櫃式電源分配器,非常適合於高電力密度的應用
而在這個整合式資料中心基礎設施解決方案中,有超過90件的機櫃式電源分配器 (rPDU)被運送到這四個資料中心。這款節省空間的rPDU不僅可在機櫃之間提供最佳化的電力分配方式,同時可以監控各項電力配送網路的參數。外送線路和LED電流用的自動化電路斷電開關和過載指示燈,可以確保電力配送系統的安全性。此外,台達的伺服器和電信通訊機櫃都採用佔總面積70%的多孔性設計,因此可以有極高的散熱效果,符合資料中心設備安裝時的高密度要求。
在本專案的下一個階段,將會在該礦業公司位於莫斯科的總部建置另一個資料中心,且配備一些最重要的公司營運系統。我們有信心能夠確保客戶極為重要的營運項目能夠持續運作,同時降低他們的整體擁有成本。
有關台達 InfraSuite 資料中心基礎設施解決方案的更多資訊