2017/10/14
超越 PUE:DCIM 在資料中心的角色
隨著全球能源逐漸耗竭,企業面臨能源成本越來越高這個無法改變的事實。就高密度資料中心而言,綠能問題同樣重要。IT 專業人士協會 The Green Grid 所提出的電力使用效率 (PUE) 是用以評估電力使用效率的標準國際指標。The Green Grid 提供用來計算 PUE 值和確定電力使用狀況的公式—只要將資料中心總用電量除以 IT 用電量,或將設施總用電量除以 IT 設備用電量即可。PUE 值越低,節能效果就越高。
The Green Grid 提出 PUE 的目的是提供可重複使用的指標。節能是一項永續任務,如果企業能夠將 PUE 值與測量、分析、規劃和行動週期結合,則即使用電量高的高密度資料中心也能實現持續節電。
PUE 並非測量資料中心效率的唯一重點
計算 PUE 值的第一步是瞭解資料中心的整體用電情況,包括:
● 電力系統,包括 UPS、配電、開關、電池、配電損失
● 空調系統,包括冷卻機組、CRAC、CRAH、水泵、冷卻塔等等
● 伺服器、儲存設備、網路設備等等
● 其他設備,例如照明負載、監控和門禁系統、消防系統
IT 設備的用電量測量位置通常分為三類:UPS 輸出、PDU(配電單元)輸出和 IT 設備的實際用電量,提供給使用者做為測量基礎以及電力使用效率評估的比較基準。
PUE 值 = 資料中心總用電量 / IT 設備用電量
PUE 並非測量資料中心效率的唯一重點。例如,PUE 值未將哪些伺服器長時間閒置納入考量,且難以偵測新的熱點。溫度升高 1°C 將為資料中心帶來不確定的風險。因此,需要資料中心基礎架構管理 (DCIM)。DCIM 系統協助企業全面管理資料中心,尤其是高密度環境。DCIM 協助管理團隊即時應變、預先規劃並減少停機時間。
InfraSuite Manager:全面性軟體解決方案
台達Delta InfraSuite Manager (DCIM) 旨在提高資料中心的可管理性,以及確保資料中心基礎架構的效能和可用性。從基礎架構管理到監控運作管理,台達 InfraSuite Manager 提供決策所需的資料分析。它提供的詳細資訊涵蓋機架、UPS、配電、精密空調、環境和安全性。
台達 InfraSuite Manager 提供功能齊全的 DCIM 解決方案,其功能模組適用於各種規模的資料中心。台達日前推出新的獨家功能模組:資產、工單和資產巡檢。有了新的模組,您的資料中心將透過台達 InfraSuite Manager 而進一步強化。
容量模組:
容量模組讓資料中心管理者利用關於資料中心機架空間、重量、網路、電源和冷卻能力的詳細資料,更有效地規劃未來。例如,容量模組協助資料中心管理者評估資源消耗,讓他們更容易規劃和決定 IT 設備的未來分配以及最合適的安裝位置。
工單模組:
工單模組提供可自訂平台,讓使用者能夠針對不同的管理目的設計工單範本。管理員可設定各種變數,例如名稱、類型、優先順序、排程、任務角色。這不僅可協助使用者簡化和整合變更管理流程,還能延長資料中心運作的生命週期。
資產巡檢模組:
InfraSuite Manager 的資產巡檢模組與人性化的行動應用程式搭配使用,讓檢查員以更智慧化、更具效率的方式完成巡檢。可針對不同類型的資產設計可自訂範本。使用者也可以將受檢資產的照片上傳至 InfraSuite Manager。系統可產生各個資產的唯一 QR 碼,使任務更直覺化。
順應行動裝置和 BYOD(自攜裝置)趨勢,台達的研發團隊也開發了一款 DCIM 行動應用程式。使用者在平板電腦或智慧型手機上從瀏覽器登入後,就能總覽整個資料中心。發生緊急情況時,會透過電子郵件、語音訊息或簡訊發送即時警報,提供預先通知。台達的資產巡檢應用程式讓維護人員使用行動裝置進行追蹤和轉送,以做進一步的核准。