2025/9/10
台達推多款LED驅動電源
高防護高耐用助力LED路燈穩定運行
路燈是行人或駕駛在黑夜通勤時,照亮前方道路的重要指引。進入21世紀後,LED照明技術普及,原本應用在路燈最普遍的HID燈(高強度氣體放電燈)逐漸被取代。由於LED路燈是維持交通安全的重要因子,因此如何保持穩定運作是重要關鍵,電源供應器就是其中之一。台達就針對LED路燈提供相應的LED驅動電源,讓人們在夜晚安心用路。
LED照明要做到省電、耐用、低維護成本,必須針對用電需求,選配合適的電源供應器。台達在LED照明領域深耕十多年,了解不同應用領域,對於LED照明的亮度、耐久度需求都了若指掌,因此能配合研發出適用的LED驅動電源。以LED路燈來說,因為需長期處在戶外多變天氣環境,必須承受高低溫差、濕度、雷擊等不同天氣變化,加上LED燈維修成本較高,因此如何做到高耐用、高防護,以延長LED路燈使用期限,成為LED驅動電源設計的關鍵點。
針對LED路燈所需條件,台達推出兩款LED驅動電源EUCI及USCI系列,具備- 40°C到55°C操作溫度範圍,可以承受天氣劇烈的冷熱變化。若不幸遭到閃電擊中,兩款系列也有6kV及10kV抗雷擊設計保護不受損。在耐用部分,兩款驅動電源都能使用5萬至10萬小時,能有效降低維修成本。至於能源轉換效率最高可達94%,有效替LED路燈降低不必要能源損耗。
由於路燈所需的亮度、色溫,會依據所在區域用途、道路規劃,而有所差異。因此台達針對不同區域的路燈,提供不同功率的LED驅動電源。像是一般道路路燈就提供22-55W範圍的機型,而對於亮度需求較高的快速道路、高速公路,則提供75-200W範圍的機型。
另外在智慧城市概念興起後,智慧路燈成為重要的基礎設施,因此針對這項趨勢,EUCI系列也支援DALI-2&D4i通訊協定,在DALI協定基礎上,簡化智慧LED路燈佈線及零組件使用,並透過D4i中監控診斷功能確認路燈的狀態。此外, EUCI系列具有NFC無線編程功能,只要透過NFC介面,就能在不耗費額外電力的情況下,針對不同LED路燈需求來設置調整輸出電流。亦能搭配智慧定時功能,讓路燈在不同時段、情境下自動調光,搭配恆定流明輸出(CLO)特性,確保亮度長時間保持穩定,提升用路人在夜晚通勤時的舒適度。
隨著AI應用日漸普及,目前在照明領域上,也有越來越多導入AI的例子,像是AI語音控制、AI照明情境設定及調整等。因此未來台達也會持續觀察市場趨勢,提供客戶更智慧、性能更多元的照明電源解決方案。