2022/12/2
人工智慧在樓宇自動化的加值應用:能源管理、健康宜居、安防監控
建築導入智慧科技已成為熱烈討論的顯學,近十年快速建置各種物聯網裝置來收集數據,從空調系統、配電系統、屋頂太陽能到安全監控系統,建築的每一個角落都不放過。如果說建築是最重度使用IoT裝置的場域,一點也不為過。以美國為例,全美約有600萬棟商業建築,佈建了22億個物聯網裝置。這些數量驚人的IoT設備大軍,24小時不停歇地感測溫度、照明、空氣品質、噪音、人員密度、能耗等參數;源源不絕的海量數據,組合起來形成了建築的digital twin(數位分身),讓建築管理得以看到更完整的全貌。
建築IoT設備普及 巨量資料須仰賴AI處理
不過,隨著海量數據而來的另一個挑戰是,龐大的資料量已無法靠人力來處理,必須仰賴AI,才能進行模擬、分析、達成精準預測,並在不須人力介入之下,由系統自動決策;還能隨著數據量增加,不斷學習改進。
舉例來說,市面上已有先進的建築AI解決方案,透過串接外部資訊如日照、天氣預報,持續學習優化,已經能夠預測2小時後空調覆蓋區域的溫度,且準確度達98%。擅長建築AI科技的新創公司BrainBox AI 依據自家解決方案導入18國逾1億平方英呎建物面積的經驗來估算,建築導入AI,可帶動能源支出減少25%、碳足跡減少40%、資產壽命增加50%。
建築導入AI智慧科技 仍有許多障礙
然而,建築的使用者與管理者也深切體認到,導入AI等各種智慧科技並非易事,因此目前僅極少數示範性的頂級建築加以採用,尚無法蔚為主流。原因包括:老舊與新設系統難以整合(如既有LED燈及可單盞控制的智慧光源)、未能從建築設計初期即全盤思考(智慧系統整合商往往在很後期才被諮詢)、市面上的解決方案多為特用而欠缺互通性(如空調系統與屋頂太陽能各自獨立,資訊未整合或串接)、建築管理者對導入智慧科技的效益認知不足(只願導入成本效益最明確的例如冰水主機節能,而不願花大錢進行全面的智慧整合)。
要克服上述種種智慧建築的導入門檻,首先必須充份了解,智慧建築的發展,是一個持續的旅程,無法一步到位,也不可能指向特定的終點目標。它會隨著科技演進、使用者需求改變、法規的調整,而有不同的里程碑。最好的方式是在建築規劃的最初即預留彈性、並且與智慧解決方案的整合服務商溝通;若能建立專屬的智慧科技內部團隊並編列專用預算(而非一次性支出或從日常營運經費中挪用)則更有利落實。
技術成熟 共同標準 法規要求 帶動智慧建築普及
好消息是,市面上的智慧建築解決方案,不論是AI模型、雲端平台、邊緣控制或IoT感測網絡,隨著技術發展更加成熟,成本將愈來愈有競爭力。此外,業界也在積極發展共同開放標準,例如智慧電表、燈光、空調等數據以標準通訊協定來傳輸,將能促成更大程度的整合及綜效。外部因素包括綠色規範、ESG投資動能、電價上漲等,都將加速建築導入AI智慧科技,例如各國針對建築減碳所衍生出的自動化與智慧化規範更趨嚴謹,歐盟就要求建築須配備Smart Ready Technologies(SRT)、新加坡推出綠色建築標章認證、澳洲也有NABERS能耗評比制度。
印度被視為全球智慧建築成長最快速的市場之一,該國產業科技網站TimesTech預測,2023年智慧建築科技有多項重大趨勢,包括IoT的整合、BMS的決策分析、員工對工作場域的操控度(如燈光空調以改善健康及生產力)、BMS導入數位分身、遠端集中管理平台。。。等。而串連這許多趨勢的,就是AI/機器學習等分析工具,讓建築管理者獲得足夠的資訊及洞見、並進一步達到預測式管理;例如預先了解電梯各個零組件的不同耗損狀況,以利進行更精緻的維修保養,取代目前時間一到便不論好壞將零件全數汰換的一體概用維保作法。
回歸基本面來看,技術和結構性門檻,並非智慧建築無法落實的最大障礙;反而是建築使用者及管理者對智慧科技的正確認知、對改善能效與體驗的決心、對淨零減碳的堅定承諾,才是最重要的關鍵。儘管AI人工智慧替智慧建築帶來無限的可能性,但最終的拍板還是在於「人」。