2013/11/22
台達運動控制事業部總經理蔡清雄先生:「全方位運動控制解決方案,提升自動化力量!」
2013年元月,台達機電事業部正式升格為機電事業群(以下簡稱IABG),旗下運動系統產品部門也轉為運動控制事業部(以下簡稱IMSBU),產品佈局和發展規劃皆更具規模。IMSBU總經理蔡清雄博士(以下簡稱蔡博士)回溯十多年前從新產品開發部起步,到今天的IMSBU,面對未來十年的發展挑戰,準備以多元創新的方式帶領IMSBU走向運動控制的領先行列。
蔡博士說:「從最早的新產品開發部開始,就確定團隊往運動控制領域發展的方向。」隨著IABG從變頻品擴展產品線,開發可程式控制器、溫控器和壓力感測器等,蔡博士進入運動控制領域,帶領IMSBU研發伺服驅動器、馬達和人機介面等產品,在自動化領域建立相當程度的市佔率和知名度,成為運動控制系統供應商的後起之秀。
以歐美大廠為目標,蔡博士期望未來十年,IMSBU能夠帶領IABG躋身運動控制市場領導廠商之一。因此,蔡博士針對分散式運動控制架構以及四大上位控制器,提出發展策略,同時根據市場趨勢,開發自動化機器人。
決勝關鍵 - 分散式運動控制
蔡博士從分散式運動控制架構談起。他指出,現今歐美的工控系統大多以「集中控制」為主,伺服驅動器只負責接收和執行命令。但蔡博士有完全不同的看法,他說:「我們需要創新,才能開創全新市場藍圖。應因現今應用需求,IMSBU以分散式運動控制系統為方向,開始進行相關產品的研發。」
IMSBU首先在伺服驅動器中導入控制功能,於2012年底推出交流伺服驅動器ASDA-M系列,內建可編程的基礎運動元件,接受上位的指令來運行,同時整合三台伺服驅動器於一體,完成三軸同動。這個新產品具有運動控制的功能,對目前以純伺服驅動功能為主流的市場而言,是一大創新。蔡博士說:「我們推出具有運動控制特性的伺服驅動器,與上位機的分工合作,提升整體方案在性價比上的競爭力。」
四大上位控制器,引領運動控制潮流
蔡博士也帶領IMSBU進行上位控制器的發展。他指出,IABG 的運動控制系統未來的上位機主要有四大項:PLC、可程式自動化控制器(PAC)、人機控制器(HMC)和內建控制功能的運動伺服器/驅動器(例如電梯一體機IED系列或刀庫控制器ASDA-T系列)。蔡博士指出,IMSBU的發展策略主要就是建立這四大上位控制平台,搭配具有伺服、驅動和基本運動功能(例如電子凸輪)的智慧型驅動器,完成分散式運動控制系統,並以此四個不同方案,來面對不同的產業設備需求。
在四大上位控制器中,PAC是IMSBU唯一缺少的區塊。簡單地說,PAC ( =PLC+ Motion + HMI) 是一個以工業電腦為控制基礎(IPC Based)、具有完整編程功能的控制器。 主要用於非標準型多軸同動設備,例如電子設備製造廠,經常必需依不同訂單需求,頻繁訂製不同設備和程式,因此對於設備程式靈活度以及精細工藝要求很高。因此,這類廠商大多會選擇IPC Based的控制器,而PAC是其中首選。
為補足PAC產品技術,台達將今年10月1日成立的先達工控股份有限公司(以下簡稱先達)納入台達集團。先達團隊成立將近十年,主要專業是設計、生產軸卡(Motion Card)、高速通訊軸卡(DMCNET和EtherCat)以及PAC產品。由於先達在過去十年間,一直以研發技術為導向,深耕IPC Based的運動控制市場,技術含量很高,對市場也有相當程度的瞭解。蔡博士說:「和先達合作,能夠互補相輔。先達提供技術產品,台達幫助先達走向市場。發展運動控制必需貼近使用者,掌握客戶需求後進行研發和實際測試,提高市場應用度後再逐步向外推廣。因此現階段,台灣市場會由先達來推廣,海外市場則由台達推廣,全球同步發展。」
自動化機械人,實現科技未來
為因應高端自動化產線需求,台達於2012年底正式成立新的子公司 - 「台達自働化股份有限公司(DRA)」(詳細報導請見台達電子報2013年10月Vol 77: http://www.deltaww.com/news/pressDetail.aspx?secID=3&pID=1&typeID=6&itemID=2125&tid=0&hl=zh-TW#leaf),由IMSBU發展自動化機器人的控制技術,DRA進行精簡化的機構設計及生產銷售。
蔡博士表示,隨著基礎元件和技術快速發展,產業需求改變,未來5-10年自動化產業將會面臨重大變革。同時,全球皆面臨缺工問題,再加上品質一致化需求,產線作業人力減少並轉為機器/機器人的管理者,全自動化生產時代即將來臨,未來機器人市場榮景可期。
目前,IMSBU正和DRA密切合作,整合伺服驅動器和控制器,由IMSBU發展選擇性順從關節機器手臂控制系統,也就是業界簡稱的SCARA系統,搭配DRA研發的IPC Based控制器,入門簡單、靈活度高,可依客戶需求應用在各類組裝產線中,具有極高性價比,預計在明年中以後會正式上市。
掌握市場結構,全面啟動運動控制領域
蔡博士分析運動控制市場結構,指出:「在全球運動控制市場中,GMC (General Motion Control一般運動控制器)佔60%,CNC(控制器)佔40%。之前我們一直專注於GMC產業,以運動控制產品和解決方案為主。為了服務產業,IMSBU在2012年3月推出CNC解決方案,成為目前華人市場少數可以提供控制器、伺服驅動器與主軸馬逹等完整CNC完整系統的企業,也進階成為完成的運動控制解決方案供應商。」
這套台達CNC解決方案目前在台灣和大陸市場同步推廣,應用在加工中心和攻牙機,上市一年多便創造亮眼的銷售成績,明年鎖定車床市場,預計將帶來三倍成長。蔡博士表示,因為CNC控制系統的技術門檻比一般產品還高,因此發展過程較長,銷售和技術支援也相對困難。因此,台達在大陸CNC解決方案的銷售和技術團隊和台灣總部緊密互動,產品掌握度相當成熟,可以和台灣同步推廣,客戶使用後也感到滿意,並表示非常期待後續新品。
蔡博士期許,在2017年CNC解決方案的銷售能夠達到一萬套,為兩岸市場提升工業基礎,帶領台達成為大陸市場運動控制系統的領先供應商,也進一步邁向全球,進入工業升級的新未來!