2021/6/1
物聯網設備如何改變樓宇自動化產業?
在傳統的自動化建築中,利用獨立的專有網路與環境系統、簡單的設備進行通訊。透過網路連接到控制器,並將控制器連接到感測器和終端設備,例如用於環境控制的風扇、冷暖閥、調節閘。
進階的系統可聯手建築物的IT基礎架構,讓建物訊息能與其他系統共享,或實現網路安全。這些整合通常在建築系統的前端,或是運作自動化網路的上層控制器。這使得樓宇自動化網路暴露在最底層,因為負責建物營運的專屬網路不一定與IT層級所採用的安全性相容。
這導致許多建築物內的系統與IT網路分離,危及安全性。但現在,樓宇自動化設備的新趨勢驅使我們朝向另一個方向發展,越來越多感測器、執行器和控制器在設計上具有物聯網功能。
優化設備運行數據共享,讓建築運作更有效率
簡單來說,物聯網設備的定義就是,當設備可以利用物聯網通訊協議連接到網路時,這設備就屬於物聯網就緒(IoT ready)設備。設備必須能安全連接,並且與標準IoT協議(如MQTT和REST API)連接。這通訊協議能確保設備可與其他IoT設備和IoT訊息收集器說相同的語言,表示來自設備端的訊息可以傳送到雲端,並由訊息中心解讀。物聯網連接到這些訊息中心的目的,是為了讓設備數據得以共享,以達到更有效益的功能與有效率和運行。這也提供不同營運流程的各種系統共享數據,例如物聯網連接的人員佔用感測器,可分析多棟建築中辦公空間的利用率。
物聯網設備的定義很重要,因為連接到網路設備可能無法傳輸能被其他設備輕易理解的訊息。物聯網通訊協議(如MQTT)可確保其他人可讀取設備數據。對於樓宇自動化系統(BAS)產業而言,這是革命性技術的一步,因為BAS通訊向來是由專屬的通訊傳輸主導。即使使用如BACnet的統一通訊協議,訊息也可在專屬封包中,拒絕讓其他系統使用這數據。
簡而言之,即便可以取得設備數據,不代表介面能讀取這些數據。如果要將某項設備視為真正的物聯網,則它必須能將其訊息以特定物聯網協議傳輸到雲端,在某種程度上可很容易地提供給其他設備和系統。採用BACnet模式並不能保證這種數據可用性。BACnet仍然是業界最大可互操作的認證標準,它可以輕鬆共享IP數據,現在可採用BACnet Secure Connect確保安全共享。然而,物聯網是由更高規格要求所驅動,不需要深入到BAS控制系統的細節,只需要監測和能與其他系統與分析、AI引擎間分享數據資料。
樓宇控制比過去更加容易
在這定義下,具出色通信表現的設備仍有存在空間。採用API是增強功能的一種方式。API允許其他系統在不暴露該程式的原始碼的情況下,取得該程式的功能。這是系統與設備對話的方式,無需他們之間如何運作的錯綜複雜知識。例如,物聯網恆溫器可以將感測器數據傳輸到雲端,它可以傳輸溫度、濕度,或甚至是二氧化碳數值。
透過標準通訊協議,或許可將命令發送回恆溫器,例如溫度的目標設定值或是濕度和二氧化碳的閾值。利用API可同時獲取感測器資訊和控制策略,並安裝在自己的軟體中。這表示在飯店入住使用的APP也可以用來改變房間溫度的偏好設定,或是當醫院手術室已達手術所需正確環境設置時,會顯示在手術室預定系統上。
這是商用樓宇自動化產業邁出的重要一步,因為從歷史上來看,很少有人可以取得控制商用空間的管道。這管道通常透過專屬前端系統管理,數據整理方式僅適用於建築自動化專業人員和建築運營商。
借助物聯網和API,可以更輕鬆地獲得樓宇控制。現在建築控制可以與人員佔用狀況做連動,從偵測到用戶離開家到抵達辦公室,所有的數據都可在雲端共享。用戶行程可以在雲端的應用程式之間共享,建物能以此準備冷暖舒適環境,以及安全地取得用戶工作行程的共享連結。這都顯示了人們根據日常活動,無論在何時何地,對於移動性和可取得性的需求與期望。物聯網透過雲數據提供了可取得性、可視化和深入分析。
提升樓宇智慧化格局指日可待
物聯網開始為樓宇智慧化的格局提升到新高度,具有預測功能的系統級分析已開始成為主流。能源服務企業與提供故障檢測和診斷企業開始採用。藉由取得建物資料的AI演算法,正在解決大型機構建物內複雜系統所面臨的更多難題。實際上的核心是在雲端上可以取得所有數據。
人為操作無法確認或找出解決方案的問題,可以利用搜尋建物數據模式或來自多個建物數據的演算法來解決。例如,每日提供建築內發生事件和警報的可視化洞悉報告,以便管理人員可以更有效地進行管理,並且有效率的解決維運問題。這可透過分析雲端大數據模式以及應用機器學習演算法來辨別模式、趨勢以及預測問題,以達到確切的規劃與管理。
物聯網不再只是改變建築網路的施作和設備安裝方式,物聯網正在將建築數據的可用性向下擴展到感測器層級。這為人工智慧創造機會,可以從多個建築物,或是有一天,從數百個或數千個建築物中獲取數據,並找出能有效率運行的機會,這是在現有的系統中看不到的。