2021/4/28
台達桃園一廠,實現智能工廠藍圖
隨著製造生態改變,台達自2016年開始,即洞察先機逐步佈局智能製造。2018年首先在吳江廠完成PLC智能產線升級,更規劃著將智造升級陸續應用至各產線。台達桃園一廠是台達的「起家厝」,也是工控自動化產品的重要生產基地,至今肩負龐大的生產任務。為突破空間與人力成本等限制,台達透過異業結盟,與遠傳、微軟及參數科技合作,運用5G、雲端以及AR/ VR/ MR等技術,於今年3月完成桃園一廠的產線升級,成功打造變頻器智能產線,為台達在台灣的智造轉型樹立全新里程碑!
虛實整合、軟硬聯手,共創智造新時代
3月30日當天,台達攜手遠傳、微軟以及參數科技三家策略夥伴,於桃園研發中心國際會議廳盛大舉行桃園一廠智能產線發表記者會。台達總裁暨營運長張訓海先生指出,少量多樣、具彈性生產的自動化產線,一直是製造業懸念努力卻又難以達成的目標。隨著全球分散式製造的趨勢走升,工廠產線從過去集中在低價勞動力市場,逐漸往產品銷售市場所在地靠攏,這時候更突顯智慧化彈性生產線的重要性,而具備AIoT、edge computing、AI以及5G的要素,才能實現一座真正的智慧化工廠。
微軟孫基康總經理談到,台達在過去50年對於產業以及全球的貢獻都堪稱台灣之光,並且具備永續經營的企業遠見。過去一年,大環境的變動突顯了企業韌性的重要,未來的工廠將面臨更多不可預期的客戶需求與供應鏈的狀況,以及更劇烈的地域政治改變等挑戰。桃園一廠智能產線的成功,台達做到的不僅是自動化或智能化,而是真正建立了穩固的數據基礎,用數據打造未來Manufacturing的服務,準備好迎接下一個50年。
台達智能製造事業部總經理林哲民指出,桃園一廠智能產線生產的變頻器並非單一規格且大量生產的產品,共有203個機種,生產模式複雜,屬於少量多樣的生產型態。每日換線次數多達10次以上,過去造成產線人員非常大的負荷。導入智慧製造以後,所有問題都迎刃而解,除了單線每月產能顯著提高,更帶來單位面積產值與人均產值提升等效益。
智能產線的成功關鍵:六大步驟與四大架構
記者會上,台達進一步分享,智慧製造要從設計面、執行面、工廠面多方考量,台達的智能製造歷程,都遵循著6大步驟:簡單化/合理化 (SIMPLIFY)、標準化(STANDARDIZE)、模組化 (MODULARIZE)、數位化 (DIGITALIZE)、虛擬化 (VIRTUALIZE)、自動化 (ROBOTICISE)。
簡單化/合理化是智能製造的一切基礎。在產品設計之初,就要避免過度複雜或無法被生產的設計。若僅是以僵硬的自動化設備取代人力繁鎖的動作和習慣,容易造就繁複厚重的製程設備,不但造成生產成本上升,未來設備遇到擴充瓶頸,也容易面臨淘汰的命運。而透過標準化與模組化的進行,選用標準的零組件,並且有紀律地管理台達所有的智能軟體、韌體、硬體,能夠確保所有產品功能都能被重覆應用,避免過度開發。最後,在製程中融入數位雙生 (Digital Twins) 的概念,運用設備聯網蒐集到的數位化製程資訊,以虛實整合與建模的方式,模擬出最佳的參數,不但減少錯誤的設計、降低對硬體環境的仰賴與建構成本,同時也為系統間的資料交握打下基礎,達到自動化導入與製程持續優化的目的。
除了上述的6大步驟,智能工廠的另一成功關鍵在於智能設備、智能組裝、智能物流與智能分析4大架構的整合。再搭配遠傳5G通訊、參數科技Vuforia AR、以及微軟 Azure雲端服務與HoloLens等策略夥伴的新技術支持,更讓桃園一廠智能產線如虎添翼,達到強強聯手的加乘綜效。
智能設備是智能產線的基礎建置,為打造高彈性的產線,台達導入RTM設備 (Rapid Transformable Machine, RTM),產線可視製程需求機動更換功能模組,達到一機滿足插件、鎖螺絲等多重應用。同時也在產線導入虛擬實境 (Virtual Reality, VR) 與混合實境 (Mixed Reality, MR) 技術,除了可模擬設備實際操作環境,節省實體訓練資源與成本外,系統可動態指引人員設備保養與校正步驟,在設備異常時,專家可即時透過遠端連線排除故障,大幅降低停機時間。改變過去只能依靠老師傅設備保養與異常排除的作業方式。
另一方面,智能產線升級也運用MR來落實智能組裝。作業前,先以虹膜辨識確認工站人員身份,再透過混合實境指引上料、治具安裝以及組裝步驟,直觀易懂,降低人員學習門檻,對於少量多樣組裝作業可有效提升生產效率。並可透過5G網路攝影機即時監控組裝程序,並透過系統交握,阻斷不良品產出。
智能物流也是智能工廠不可或缺的一環。備料過程中,透過MR與微軟 HoloLens的輔助,可解放人員的雙手,系統自動指引料單下載,並規劃最佳撿料路徑。此外,也可導引取料順序,確保物料先進先出,達到備料錯誤率與無效工時下降、備料效益提升等具體效益。撿料時,MR系統與倉庫管理系統連動,透過眼鏡讀取物料條碼的同時,即完成系統扣帳,確保帳料一致。產線也導入無人搬運車 (Automatic Guided Vehicle, AGV),取代人力執行內物流的智能配送,提高設備稼動率。
而智造轉型的最後一哩路,是智能分析。運用AI (Artificial Intelligence, AI)機械/深度學習,取代人眼進行視覺判斷,可有效檢出不良品。此外,透過設備聯網與5G網路攝影機蒐集到的各種生產資訊以及影像、圖片等資料,可投入不同性質的智能分析,再將分析結果回溯到製程、擬定改善策略,提高產線製程平衡率並達到製程的持續優化。
台達智能製造DNA加速全球廠區轉型,逐步落實智造願景
整體而言,台達智能製造著重在3大重點,包含智能設備的植入、人力的提升轉型以及每小時單位產能 (Units Per Hour, UPH) 的提升。以桃園一廠智能產線為例,達到人均產值提升69%以及單位面積產值提升75%的效益。
桃園一廠智能產線的成功,開啟了台達智造的新篇章。智能製造已是台達的DNA,除了將在全球近20個廠區加速智造升級與轉型,也期許未來持續攜手合作夥伴與客戶,共創智慧製造願景。