2012/11/19

提升電力品質的關鍵產品
台達主動式濾波器APF2000系列與主動無功補償器SVG2000系列即將上市

隨著現代化的用電設備在工業及商業領域上的應用越來越頻繁,加上工業發達與科技的不斷進步,人們對供電穩定、可靠性與電力品質也更加要求。然而,各式各樣的自動化電力電子設備在給人們帶來高效率生產和便利生活的同時,也帶來電網污染問題,電力品質因此成為影響用電效率的主要關鍵,良好的電力品質可以延長客戶用電設備的使用壽命,避免供電設備因超過負載而燒毀,成功減少供電中斷所造成的各種金錢,人力上的損失。

電源治理可以適用於當今各種行業用電設備特性來改善電力品質的問題,例如工廠的變頻器、電焊機、加熱器,大樓的LED照明、不斷電系統(UPS)、變頻中央空調,醫院的核磁共振、X光機,電動車的充電站等,這些設備的使用都會影響到電力的品質,造成電流的不穩定,導致設備故障率高,維護成本高及耗能高等多種電力品質問題和現象。因此,如何對電源效能進行針對性的治理,提高用電可靠度及降低設備維護成本顯得格外重要。此外,加上近年能源議題發燒,無論石化能源的枯竭或是新能源的開發,皆離不開電力品質和能源轉換之間的效能提升關係。有鑑於此,台達機電事業部預計2013年1月正式推出主動式濾波器APF2000系列與主動無功補償器SVG2000系列,幫助客戶有效的管理電力品質,提升電能使用的效能。

台達主動式濾波器APF2000系列與主動無功補償器SVG2000系列可有效提升電力品質,利用即時監控三相電流與生成補償電流反饋技術,連入電網,透過電流互感器即時檢測三相電流波形,得到需要補償的諧波電流成分與無功功率成分,再由主動式濾波器產生反向電流成分輸入供電系統,實現濾除高達50次諧波的功能。此外,APF2000系列與SVG2000系列還可依據實際電流相位,補償相位超前或落後的無功電流,改善電網功率,增加電力的品質及效能,不僅可以降低設備供電容量,減少設備上的投資,還可以降低線路損耗,最重要的是可以提高系統功率因數,避免功率因數過低而遭受到電力公司的罰款。

APF2000系列與SVG2000系列另搭配人性化的操作介面,採用台達智慧型高端全彩人機觸碰介面,讓客戶一根手指就完成所有設定,並結合台達工業控制領域的雲端網路技術收集客戶電力系統的用電狀況與能源損耗進而進行電力品質分析,除了達到電力品質之提升並能結合高階通訊技術,即時監控用戶供電設備品質狀況,減少電力傳輸上不必要的損失,增進系統之可靠度。

近年來,由於智慧電網的應用開始普及化,電力品質的提升也受到各先進國家的高度重視。智慧監控、再生能源、與資訊通訊技術的整合技術也會對智慧電網的發展,帶來重要的影嚮。因此,APF2000與SVG2000將會是未來「節能減碳」與「新能源」的重要設備裝置,為電力品質嚴格把關。

電力為工業發展的命脈,電力品質的良莠攸關著國家工業發展的速度,台達機電事業部長年致力工業自動化領域,對於工業發展的有著一份捨我其誰的決心,憑藉著這份執著決定投入電源治理的領域並利用工業自動化加上提升電力品質的完整綠色方案,達成台達電子環保節能愛地球的使命。


台達主動式濾波器APF2000系列


台達主動無功補償器SVG2000系列

更多相關訊息:
台達集團
台達電子工業自動化產品

新聞來源:Delta IABU MarCom.