2011/3/18
人物專訪:台達IABU運動系統產品部門處長蔡清雄博士
比客戶更為客戶著想 – 台達解決方案
自動化產業在2010年快速發展,全球市場對伺服、人機介面等自動化產品的需求量也隨之快速成長,日本、歐美和中國大陸廠牌都交出了漂亮的成績單,而台達工業自動化(以下簡稱IABU)的成長幅度更是業界數一數二。蔡清雄博士自1995年進入台達機電事業部(IABU)運動系統產品部門以來,一直是台達運動系統產品/解決方案的領導者,帶領IABU運動系統產品部門經歷了許多困難和成長。在2011年,蔡博士準備為客戶帶來全新的產品應用和解決方案。
台達伺服系統解決方案 - 比客戶更為客戶著想
蔡博士表示,去年台達伺服產品在全球市場上的主力是較早開始研發的機種;在2011年,台達將會為市場帶來最新研發的機種 – 台達ASDA-A2/B2系列交流伺服馬達&驅動器,以最高的性能、功能和技術,帶給客戶全新的感受。蔡博士為讀者簡單介紹了這兩款新產品的功能和差異:
台達ASDA-A2系列高機能運動控制型交流伺服驅動器,首創性地結合了許多附加e-motion功能,例如:電子凸輪、龍門同步等,可以提高系統功能,是性價比非常高的產品,得到目前絕大部份使用者的一致好評。相對於ASDA-A2,ASDA-B2的高性能可以實現更精準的控制,專為單純需求伺服產品應用的客戶設計。事實上,這兩項新產品已經成功應用在許多不同產業。蔡博士指出,今年台達伺服系統在市場應用上有兩個重點:取出臂和注塑機。為此,台達IABU運動系統產品部門成立了取出臂和注塑機的專門研發服務團隊,要以更專業的知識技術,取得客戶信任,進入市場。
在今年年初舉辦的「2011台達兩岸渠道商大會」中,IABU運動系統產品部門展出由台達伺服系統控制的取出臂,獲得許多經商伙伴以及客戶的青睞。蔡博士介紹這套系統的特色:「傳統的取出臂系統大多使用上位機控制器進行運算和控制,並發送命令到幾個伺服進行動作,這個方法無論在系統和接線上都較為複雜。台達利用人機介面產品進行命令運算及流程控制,搭配ASDA-A2系列伺服進行軌跡運算,即時、順暢、精準的軌跡運行,是上位機控制系統無法做到的;另一方面,這套二合一的解決方案無論在成本或安裝空間方面,都較傳統的上位機控制系統節省許多。」今年8月份,台達會和代理商伙伴合作,展出由台達伺服系統控制的取出臂,蔡博士也希望來賓可以利用這次機會,了解台達的取出臂的優勢。
蔡博士說:「在去年,我們已經開始進行ASDA-A2和B2系列的推廣,客戶接受度也愈來愈高,我們會持續進行,同時提供更多成功應用案例。今年,ASDA-A2和B2系列產品以優越的性能,配合完整的市場行銷,從台灣和中國大陸市場起步,進而推向全球。另一方面,我們也會在今年開始設置ASDA-A2系列的上位機,從解決方案升級成為一個全方位的系統平台,和客戶進行合作方案。當然,不同的行業需要不同的系統平台,台達會依照各行業別,貼心地進行相關設計,除了為客戶進行平台建構服務,也提供解決方案和行業的know-how,大大地節省客戶開發新技術的時間、人力。」
台達GMC-A系列CNC工具機系統 – 跨越未來的界線
在2011年,台達開始將最新的GMC-A系列導入CNC(Computer Numerical Control)工具機市場。蔡博士指出,CNC工具機不是泛用品,主要是跟機台的結合和互動,是技術要求比較高的產業;因此,蔡博士在一開始投入研發時,就確定這項產品從出生到成熟,必然需要一段時間。他說:「我們採取的策略就是觀察市場,預測未來,經驗不足之處,用加倍的努力來彌補。我們知道研發需要耗費時間,因此決心研發出就算幾年後才推出,也會讓市場耳目一新、超越現今市場主流的CNC專用產品。」如同蔡博士預見的,台達GMC-A系列研發的過程耗時三年多,是一場時間、人力的馬拉松。
目前,台達GMC-A系列具有支援CNC工具機的所有基本的功能,同時可以配合客戶需求進行調整。和市面上其他品牌不同的是,GMC-A系列不是透過PC Based(電腦平台)控制,而是採用Embedded(崁入式)系統。PC Based控制的CNC工具機在產品設計程式方面比較簡易方便,但是相對的Windows系統的穩定性較不足,成本價格也偏高。Embedded系統透過3顆CPU進行併行運行,具有大幅降低成本、穩定性高、配線簡單等優勢,能夠配合伺服驅動器分擔即時性的與機構相關補償功能(例如:摩擦力補償、細插補),減少CNC的負擔,同時讓GMC-A系列專注於軌跡運算,是整合CNC控制的專用解決方案,競爭優勢不言而喻。蔡博士對這樣的成果表示滿意:「就目前看來,GMC-A系列幾乎完全達到三年前開發時設定的目標。CNC工具機是一個需要長時間深耕累積的產業,而不是量產走向的產業。我們會不停地努力,為每一位客戶提供最佳的產品和服務。」
台達DOP系列人機介面 – 全新結合,擴展領域
蔡博士一直在思考人機介面的轉型方向,希望重新定義人機介面這個產品。蔡博士說:「對小型機台來說,人機介面也許只是進行設定、編程的觸控平台,但是我們希望帶給客戶超越價格的價值。去年,我們為客戶帶來人機專用網路製程平台,包括e-server和e-remote,成功應用在台灣和中國的許多產業。另一方面,我們也在自身產線上大量運用台達人機介面產品進行生產控制,利用本身的成功當作最好的推廣範例。未來,台達人機介面除了提高螢幕解析度、加快CPU速度,也會結合PLC產品,從設計就開始進行功能配合,形成一體系統,大幅提昇作業功能。同時,台達人機介面的應用在未來也會從工業自動化轉向樓宇自動化,結合其他台達產品,以人機介面為中心主機,開拓更廣大的應用範圍。」
客戶的期許,是我們的責任 – 台達運動系統產品部門
在2011年,蔡博士對於運動系統產品團隊的精神只有一個要求 – 出奇制勝。蔡博士說:「在競爭激烈的環境之下,要成為產業龍頭,唯有把創意應用在研發中,才能夠付予產品新的生命力,以獨領風潮的產品,搭配出色的功能,不斷地帶給市場耳目一新的價值。這就是我們團隊的精神。」同時,蔡博士也期許經銷商伙伴們能夠全力支持台達:「特別的產品需要花費更多的人力成本、時間,讓市場接受,因此我希望伙伴們能夠配合台達新產品,更努力推廣,和我們腳步一致地前進,持續帶給客戶最新奇實用的產品,保持競爭力。」那麼,對最重要的客戶們來說,台達產品帶給他們什麼樣的未來呢?蔡博士說:「台達提供的每項產品,都能夠為客戶降低生產成本、提高利潤,同時讓客戶生產設備的性能可以超越其他同級對手。這就是台達的目標,也是台達的使命!」
更多相關訊息:
台達電子
台達電子機電事業部

台達IABU運動系統產品部門經理蔡清雄博士
新聞來源:Delta IABU MarCom.