2017.01.25
台達為俄羅斯烏拉爾聯邦大學提供 UPS 解決方案
行業: 教育
台達的合作夥伴 Spectr RS 宣布,烏拉爾聯邦大學資料中心已試運轉成功,可為客戶提供穩定、持續的電力。烏拉爾聯邦大學是烏拉爾聯邦管區內腹地最大的大學,更是俄羅斯聯邦中規模最大的大學之一,這一座高等教育學府在發展至某一階段時發現必須建構資料中心,才能確保任務關鍵流程能持續運作,因此,選擇台達做為不斷電系統 (UPS) 解決方案的供應商。
台達在設計階段實作解決方案,且成效經證實已超越其他 UPS 製造商產品。此解決方案不僅完全符合客戶要求的設計,並包含兩個三相
Modulon NH Plus 120kVA UPS、17 個 42U 模組化機櫃 以及 32 個 0U 配電板。Modulon UPS 系列的主要技術效益在於可提供最短的復原時間、可隨客戶需求擴充容量、內建環境控制系統,以及 N + X 備援能力。
Spectr RS 專案經理 Galia Sitdikova 表示:「公司的營運效率取決於技術基礎結構,高等教育機構也是如此。除此之外,使用伺服器儲存的資料價值可能已超過伺服器本身的成本,因此我們必須以適當的 UPS 確保資料安全。在提案方面,台達的產品不僅能滿足客戶降低資金與運作成本的需求,同時具備可靠性與多功能用途,符合最佳成本效益,此外,亦能提供最可靠的不斷電系統,因此成為客戶心目中的最佳選擇。」