2013/12/16
淺談數據中心的效率與 PUE 量測
隨著大數據應用的蓬勃發展, 資料量爆增, 以每兩年一倍的速度快速成長,各企業無不希望在節省電力成本的前提下,擴大數據中心的規模。而在IT設備使用量及伺服器密度不斷與日俱增的情況下,高效節能的數據中心更為未來發展的主要趨勢,各企業無不在降低耗能及增加空間容量使用上努力。
數據中心的電力消耗主要來自電源及空調系統、伺服器及相關設施,與其他支援IT負載及數據中心運作的各項設備。根據研究報告顯示,數據中心的空調成本約佔用電總成本的 45%,配電及能量轉換損耗則佔 15-20%。因此,現代化的綠色數據中心應具備降低成本以及優化空間容量的能力。
良好的耗能監測有助於改善數據中心的效率,而數據中心的效率則以Green Grid聯盟於2007年提出的「用電效用」(PUE)為標準指標。
PUE是設施總用電量除以IT設備用電量所產生的比值。根據Green Grid聯盟的說明,PUE可用於判斷下列事項:
- • 數據中心的運行效率是否有改善的空間
- • 若與類似的數據中心相比,目前的數據中心有哪些優、缺點
- • 數據中心的經營者是否持續改良相關設計與流程
- • 能否將電力用於新的 IT設備
- • 新建數據中心的設計目標為何
資料來源:Green Grid 聯盟白皮書「PUE, A Comprehensive Examination of the Metric」
PUE 是一個極有價值的度量值,可用於評估及管理數據中心的電力使用狀況。在量測數據中心的效率時,IT經理和數據中心的經營者必須瞭解PUE度量值包含哪些部分。一座數據中心的用電可分為兩類,即IT設備所使用的電力與設施所使用的總電力,後者又包括電源、冷卻及其他雜項裝置的負載,例如照明與保全裝置。我們可藉由改善設施總用電量的方式,提高用電效率。
在著手降低耗能及用電成本前,可先依照業界標準,判定您數據中心的效率等級。可透過比較的方式,評估數據中心的現有設計,然後訂定出改善策略。
台達 InfraSuite Datacenter Solutions 提供高效能、高效率的數據中心電源及冷卻解決方案。我們的 UPS 系統以領先業界的功率特性和能源效率(P/F >0.9,且效率可達96%)支援數據中心的運作。此外,我們的 UPS 解決方案具有模組化的特性,不但在使用上更加靈活,還可提高空間使用效率。我們的 Cooling Solution 同樣採用高效率的設計。其中 Infrasuite Rowcool 可讓您依據實際應用,採用列間設計(in-row design)的模組化概念,達到「用多少就付多少」及分區方式的概念增進數據中心整體效能。其風扇轉速可隨負載變化而調整,用電成本也可望大幅降低。除了基礎設施的解決方案外,台達電子的InfraSuite也提供一套可作為DCIM(數據中心資訊管理)延伸系統的環境監控系統 − InfraSuite Manager。對IT經理而言,InfraSuite Manager是一個既可用於監控環境又可追蹤數據中心用電效能的整合平台,可作為改善 PUE 的參考依據。整體來說,台達電子的 InfraSuite Datacenter Solutions可節省至少 25%的耗能,使數據中心具有銀與黃金級的 PUE 等級。
在新建數據中心或為數據中心升級前,必須與專業人員先充分討論,並且設定數據中心的效率目標。選擇適當的電源及冷卻系統,將有助於建立一座可靠、節能、易維修、好管理,並且符合您業務目標的數據中心。雖然打造節能環境將提高成本,但只要能降低未來的營運成本,投資就有價值,最終達成總持有成本(TCO)最佳化的目標。