2014/6/27
台達節能解決方案多元應用 成功協助EMEA區客戶提升競爭力
全球電源管理與散熱解決方案領導者台達電子今(27)日宣布,台達在EMEA市場已成功為工業自動化、通訊、以及關鍵基礎架構等市場提供一系列約可節能20%至40%的解決方案,此外,在EMEA區域的經銷商通路已深耕25年,與超過200家的合作夥伴攜手,為多元市場與產業提供客製化的節能解決方案,充分改善客戶的運營和能源使用效率。
台達EMEA區總經理張財星表示:「台達將集團的全球資源結合在EMEA地區數十年的耕耘發揮綜效,目前已成為業界領先的解決方案提供者。了解並滿足客戶在不同市場的特殊需求,是我們整合方案業務得以成功的重要支柱,再加上我們實力雄厚的經銷商網絡不斷成長,更加快台達解決方案在EMEA地區的整體佈局。」
台達的工業自動化解決方案目前已被廣泛應用在各式工廠的機械自動化與程序自動化,例如:義大利客戶的CNC玻璃切割與大理石切割機、埃及客戶的蛋孵化機與莫三比克客戶的採礦設備都採用台達的解決方案,以達到更高的生產效率。此外,台達的能源回生技術也讓英國的工業起重機客戶見證其起重機在操作時能耗明顯降低。
台達的通訊電源解決方案則為EMEA地區多家主要電信運營商 (如:Vodafone等) 的3G和4G LTE網絡供電。這些解決方案藉由台達多項節能產品,如領先業界效率高達96%的整流器並具有混合型冷卻功能 (hybrid cooling),協助客戶得以同時降低運營成本和碳足跡。在電網基礎設施有限的區域,台達也為偏遠通訊基站提供整合可再生能源的混合型解決方案,以減少各站的用電及燃料支出。
台達不斷電系統 (UPS) 的多功能組合也保障了各行業的關鍵任務運作,包括德國的鐵路運營、波蘭的銀行設施、俄羅斯的健康照護中心及土耳其的航空公司辦事處等,都採用台達優質可靠的不斷電系統。針對成長快速的資料中心基礎設施領域,台達已為俄羅斯最大的網路服務供應商提供資料中心基礎設施解決方案,內容包含不斷電系統、電池、電池包等供電系統。
台達在EMEA區的其他成功案例還包括:為西班牙主要的電信運營商提供節能效率高達80%的LED照明解決方案、為義大利主要城市建立節能超過50%的智慧型無線LED路燈照明控制系統、在挪威提供電動車快速充電裝置、以及在德國、義大利、英國、東歐、和非洲等地建置涵蓋範圍廣闊的太陽能發電設施網絡。