2024/6/26
前言 台達憑藉先進工程技術,以及與客戶建立長期且緊密的合作關係,數十年來已為知名醫療器材製造商提供高效穩定的電源產品,現在許多醫院及診所使用的超音波、血液透析設備、呼吸機和監測儀器等都少不了IMA系列封閉式電源的幫助。 透過累積多年的客製化經驗,目前台達許多醫療電源皆經過DIN EN 60601-1(IEC 60601-1-2)醫療器材認證,屢屢在業界獲得好評,促使更多企業主動尋求合作,其中包括1,000W - 2,000W封閉式電源產品,為醫療機台提供穩定電源,助力完成上千萬台手術。 台達客製化醫療電源享譽業界 台達開發的醫療電源產品以高效、高品質聞名業界,產品使用年限長達25年,與許多知名企業長期合作,可應用在血液透析、醫療呼吸器、以及肺部檢測器材等,當中有不少客戶更合作超過20年,之所以能與客戶長期配合,台達強大的研發實力和良好的客戶關係經營是關鍵,也是始終能領先競爭對手,率先了解市場需求的秘訣。 台達客製化醫療電源領域成功,為團隊的標準品電源業務打下基礎,像是目前推出的IMA系列封閉式電源,便被某間美國企業相中,做為「多端口機器人手術系統」的專用電源。 【台達客製化醫療電源為某知名廠商的心臟超音波儀器提供穩定電源】 IMA系列成為「多端口機器人手術」幕後英雄 相較於傳統開刀手術傷口大,患者不僅得承受更多痛苦,還得歷經漫長的恢復期;「多端口機器人」能提升手術靈活度,能更精準進行治療,患者傷口小,住院時間也較短,因此越來越受歡迎。「多端口機器人手術系統」配備醫師控制台、高解析3D立體手術視覺系統以及機器人手臂的手術台車。自從「多端口機器人手術系統」於2000年問世以來,全球已有數以萬計的外科醫生接受訓練,利用這套新科技完成上千萬次手術。 要能精確執行醫師的指令與操作,除了精良的醫療設備,也得配合高品質的醫療電源才辦到。台達IMA-X1000、IMA-X1200和IMA-X2000便符合這些需求,具備48VDC輸出、主動均流設計、低漏電流、5V/4A待機輸出,並配有PMBus能進行數位通訊和管理,以及低於39分貝dB(A)的低噪音水平,效率高達95%,亦能提供客製服務,可以依據出貨國家推出不同產品規格。IMA系列封閉式電源現在已成為「多端口機器人手術系統」不可或缺的一部份,且協助全球六萬多名外科醫師完成微創手術,幫助更多病人。 【高效穩定的IMA系列封閉式電源成為「多端口機器人手術」設備不可或缺的供電要角】
新聞來源:PSBG_MKT