2020/7/31
台達藍牙無線定位燈控系統 榮獲阿拉丁神燈獎技術類最佳獎
台達藍牙無線定位燈控系統榮獲2020第八屆阿拉丁神燈獎最佳技術獎。此次得獎的藍牙無線定位燈控系統,以照明設備做為建築的資訊節點,不但可以調控燈光明暗及色溫,創造舒適健康的光環境;同時也以燈具構築出的物聯網路傳播並接收資訊,可以使用在資產定位、環境導引、以及行程安排等多元應用。
藍牙無線定位系統能獲得最佳技術的肯定,歸功於三項重要特性:
1. 其所使用之LED驅動器具有USB介面,可搭配使用不同功能之通訊模組,可有效縮短開發幷降低檢測以及日後維護費用。
2. 利用燈具作爲通訊節點,可以解決通訊與感測網路供電、布線以及擺設位置問題。
3. 利用燈具所搭配的藍牙模組作爲定位訊息的接收裝置,可提升網路的覆蓋率以及定位準確度,可善用無線燈控系統的剩餘頻寬。
本系統在台灣彰化基督教醫院的實際案例中,利用智慧調光與排程控制達到節能,總節電率可達76.9%。除了燈控節能,更進一步利用燈具作爲定位感測節點,實現醫療設備的追踪系統,安裝於一般病房、重症病房以及成人急診觀察室等。護理人員可以透過系統自動進行設備盤點,不需要到處去找設備,減少盤點與校對的工作量,減少交班人力,提高財産安全。