2023/8/28
台達「2023 台北國際自動化工業大展」亮點展品 助益數位智造
全球電源暨工業自動化領導廠商台達於8月23日至26日參與「2023台北國際自動化工業大展」(『台北自動化展』),以「數位 智造 新未來」為主軸,展示電子組裝業智能製造方案 DIAMOM、智能物流解決方案、虛擬機台開發平台 DIATwin、虛實整合設備平台 RTM/iRTM、工業圖控系統 VTScada、3D ToF 智能相機 DMV-T、精巧多傳變頻器 MX300 等多項重點展品及首次公開新品,藉「智能工廠解決方案」、「數位雙生及智能機台建置整合」、「過程自動化」與「智能產品」等主題展區,攜手來賓迎向數位轉型,一同實踐智能製造藍圖。
「智能工廠解決方案」是台達在今年台北自動化展的展出亮點,基於自身豐富的電子業製造經驗,秉持深耕行業的決心,重點聚焦電子組裝業智能製造方案 DIAMOM,整合自行開發的自動化機台、設備聯網與視覺化管理平台、製造執行系統,管控生產進度、在製品的品質、設備效率與運作狀態、倉儲物流等,貫穿IT與OT層,落實KPI管理精神與系統整合,將生產製造全流程以數位化呈現於3D戰情室,實現一應俱全、數位協同的智能工廠。DIAMOM 亦可根據企業的生產型態及發展需求,提供顧問診斷與整合設計,分段快速導入上線,協助電子組裝業實現智能製造精準落地。
除聚焦電子業外,本屆台北自動化展中,台達亦針對物流行業展出智能物流解決方案,涵蓋廠內運輸全歷程。其中,伸縮機是貨物進出碼頭常見設備,台達推出伸縮皮帶機解決方案,内置物流伸縮機一體控制器 LTC,驅控一體的設計整合了變頻器及PLC,不僅大幅縮減電控櫃體積,同時簡化接線並省去參數設定時間,方便快速調適及維護。此外,當貨物進到輸送帶時,分揀機解決方案會讀取物件標籤上的資訊將其導向正確支線,方案一站整合台達高性能工控產品,包含人機介面、PLC、驅動器、變頻器等,整定時間短、調適效率高,大幅提升倉庫物流處理效率和準確性。智能物流解決方案助力業者優化内部物流各環節,邁向數位化與智能化轉型升級,打造高效率新物流產業型態。
數位轉型是邁向智能製造關鍵環節,台達為引領來賓升級製造能力開發了虛擬機台開發平台 DIATwin,並於台北自動化展期間展出。透過 DIATwin 完成設備3D視覺化原型設計與虛擬機台建構,幫助預估製程時間及驗證產品規格,並進行設備程式開發的錯誤排查與製程能力模擬,協助業者實現虛實整合,加速開發導入時間。DIATwin 已成功應用在鞋底製程,台達於現場展出ToF相機塗膠虛實整合方案動態機台,鞋底塗膠方案採用台達產品,於 DIATwin 整合輸送帶、ToF相機、工業機器人與噴塗模組,DIATwin 不僅可模擬塗膠製程,支援多種鞋模種類,亦提供參數最佳化模組,大幅縮短調機及換線時間,減少試誤成本。此外,在人才培訓上,DIATwin 可作為虛擬教具讓使用者於虛擬平台內練習熟悉實際調機操作,學校教學無須再受實體教具數量的限制,提升教育訓練成效、降低實體設備損壞風險。
隨著市場環境快速變遷,少量多樣與客製化已成趨勢,促使業者加快開發腳步,以縮短新機種導入時程,對此,台達在本屆台北自動化展首次公開亮相虛實整合設備平台 RTM/iRTM,提供高度整合的軟體虛擬機台 iRTM 及硬體實體設備平台 RTM,協助客戶於新產品導入產線前預先規劃,加速設備上線使用的同時,也能靈活因應各行業製程需求。RTM/iRTM 以虛擬機台 iRTM 預先模擬實際加工情形,幫助業者評估生產週期時間 (CT) 及投資效益,並以離線方式進行自動路徑與順序規劃、自動設備參數調適等實體設備平台 RTM 以模組化機台搭配主機、配件、機器人、保護等模組,實現設備多元應用、快速重置。此外,RTM/iRTM 具一鍵快速校正技術,新機種導入試做無須停線,產線升級變更輕鬆不費力。
台北自動化展期間,台達在「過程自動化」展區一大亮點為聲名遠播、佳評如潮的全功能型工業圖控系統 VTScada,整合式系統架構為大型與高階過程或工廠自動化場域實現快速簡易安裝,僅需一次安裝即可獲得完整SCADA功能。VTScada 提供Redundant備援系統配置,自動即時備份設定紀錄,保障資料安全;亦内建完整歷史紀錄資料庫,支援快速雙向備援功能,並可根據需求連結第三方數據庫。此外,VTScada 内置專業級警報管理機制,可藉簡訊、電子郵件及語音留言發送警報,確保系統穩定運作。VTScada 多應用於基礎架構如水處理、石化、天然氣等監控,也可用在電子、食品飲料、生產線製造等行業,達成產線自動化與設施管理控制系統的可視化監控方案,開創綠色智造未來。
台達團隊基於ToF (Time of Flight) 飛時測距技術*註 開發3D ToF 智能相機 DMV-T,於台北自動化展重磅登場。DMV-T 由紅外線發射器、光學鏡頭、深度感光元件與運算控制系統組成,光機一體的設計,節省空間、易於安裝,適合對安裝空間有高限制要求的應用。DMV-T 採用 Sony DepthSense感光元件,以每秒60張廣角高速動態取像接收3D資訊,內建多核ARM處理器,可預先進行部分圖像運算與應用處理,有效協助移動設備快速反應。DMV-T 採用標準化通訊介面,能降低系統整合的門檻,易於快速導入與優化,搭配台達機器視覺軟體DIAVision更可針對不同場域需求,打造專屬應用,適用於物流倉儲、無人自走車、自動化產線、製鞋等產業。
變頻器透過整流單元將交流轉直流電,再用逆變單元將直流轉交流電,進而控制馬達。產線設備一般需配置多台變頻器運作,尺寸與開孔方式繁雜,無法有效整合及運用電櫃空間,亦提高整體建置及維保成本。對此,台達藉本屆台北自動化展,展出年度變頻器新品 – 精巧多傳變頻器MX300,廣泛應用於小功率輸送帶、木工封邊機、包裝機等產業,具省空間、易拆裝、易調適、易聯網四大優勢及六大產品特點。極緻精巧的 MX300 將整流及逆變單元模組化,單整流模組可搭配多達6逆變模組,最高可控制15軸,並藉傳輸模組串聯各模組,安裝拆卸便捷高效。易聯網的 MX300 内建CANopen通訊雙接口,多機水平串聯輕易實現;同時具備共直流母線架構,回升能量不耗損,高效節能、減少碳排。MX300 不僅擁有強大驅動性能,也具抗震抗汙能力,滿足變頻器安全可靠需求。
除前述展品外,台達在台北自動化展期間 (8月23日起至26日止) 也舉辦多場導覽及論壇,與來賓一同擘劃台達「數位 智造 新未來」願景,分享智慧可視化平台方案、高速流體解決方案、精巧多傳變頻器產品應用、智造聯網基石方案等主題。
*註:3D立體影像感測中,飛時測距 (ToF, Time of Flight) 屬成像核心技術,發射紅外線至物體表面,以反射回來的時間計算出目標距離,相比一般結構光技術,偵測距離可達6公尺以上。