2008/8/7

台達電子榮獲諾基亞西門子通信「2008傑出表現獎」

繼台達電子DPR-2700通訊電源系統的創新成果於今年二月登上Forbes Asia雜誌封面後,台達再獲肯定,以通訊電源系統團隊的快速回應能力、高品質的服務與創新能力榮獲全球頂尖通訊設備大廠諾基亞西門子通信(Nokia Siemens Networks; NSN)頒發「2008傑出表現獎」(NSN 2008 Outstanding Performance Award)。台達電子是在諾基亞西門子通信於新加坡舉行的「供應商創新獎日」活動中獲頒這份殊榮。諾基亞西門子通信於亞太地區約1,000家的供應商中,表現最優異的40家廠商受邀出席這場頒獎活動,這同時也是諾基亞西門子通信在亞太地區第一年頒發這個獎項,以表揚供應商在創新領域對該公司的價值貢獻。台達電子今年五月也榮登諾基亞西門子通信亞太區的優選供應商(NSN's Preferred Supplier)。

諾基亞西門子通信亞太區服務採購總監Basil Byrne表示:「我們頒贈台達電子『傑出表現獎』的主要原因有三:其一是台達團隊為諾基亞西門子通信在亞太區的需求提供主動支援;其二是台達的工程與業務單位針對開放溝通和管理支援積極回應;此外,台達與諾基亞西門子通信緊密合作,激發許多創新想法和與時俱進的產品品質與流通效率,這也是台達獲頒此獎項的主要因素之一。」

台達電子電源系統事業群網通電源事業部總經理張育銘表示:「諾基亞西門子通訊是以創新為首要事業重點的網通與電信市場領導者,因此這份肯定不僅是對台達的鼓勵,同時也激勵台達持續開發世界級的電源系統、並為諾基亞西門子通訊提供最佳支援。我們也相信,無論現在或未來,台達和諾基亞西門子通訊的緊密夥伴關係都是彼此成功的基石。」

台達電子開發的DPR-2700通訊電源系統是全球單位體積效率(密度)最高的電源整流器,其寬度、高度和深度各為4.2公分/1U、12.55公分/3U、和26.8公分,卻能為BTS(2G基站)和BSC(基站控制器)提供2700瓦電力。這款高效率通訊電源系統的控制器在節能功能上的創新突破,可以有效偵測BTS負載,並據此調整電源系統,以運用最少的整流器,提供電信業者最佳的使用效率。此節能功能不僅在電力方面為用戶節省了運營性支出(Operating Expenditure; OPEX),同時也提升系統的平均連續無故障時間(Mean Time Between Failures; MTBF)。

台達通訊電源系統持續不斷以創新和劃時代的技術為事業夥伴創造價值,諸如節能、高密度、高電源效率、和電池管理功能等創新,都讓用戶得以輕鬆進行系統安裝,並省下維護所需的後續成本。

新聞來源:Corporate Communications