2007/4/9
台達電子公佈九十六年三月份營收
單月合併營收新台幣 103.45 億元
台達電子工業股份有限公司今(9)日公佈96年3月份合併營業額為新台幣103.45億元,較96年2月份合併營業額新台幣74.11億元成長40%,較95年3月份合併營業額新台幣83.05億元成長25%。96年3月份合併營業額中大陸部分出貨為新台幣81.75億元,台灣部分為新台幣31.48億元,達創相關部分(網路系統)出貨為新台幣13.05億元;而其中關係人交易部分則為新台幣22.83億元。本公司96年1至3月份累積合併營業額為新台幣271.69億元,較去年同期累積合併營業額新台幣221.91億元成長22%。
3月份各事業單位營收比重如下︰
PSBG I 第一電源事業群 | 42% |
PSBG II 第二電源事業群 | 11% |
CPBG 零組件事業群 | 22% |
VDBG 視訊產品事業群 | 4% |
IABU 機電事業部 (註) | 5% |
Networking 網路通訊 | 13% |
Others 其它 | 3% |
* 本表為未經會計師核閱之自結數字註:自 2007 年4月1日起,本公司機電事業部之原英文全名 Electromechanical Business Unit (簡稱 EMBU)更改為 Industrial Automation Business Unit (簡稱IABU),中文名稱維持「機電事業部」不變。