如何讓 CNC 控制器利用條碼讀取器掃瞄條碼,並執行相對應的程式?

CNC 控制器可利用條碼讀取器,掃描與加工程式名稱對應之條碼,系統會將掃描過且存在的條碼資訊排列至加工程序裡,即可依順序將加工程序載入至控制器內,進行相對應的加工,不需要每次更換工法時都進行選檔。 請依照以下設定步驟: 1. 將系統參數內的 PR10053「開啟 barcode 讀取檔案功能」設為 1 並且重新開機。 2. 將與Barcode 碼名稱相同之加工程式放置在 CF 卡的目錄下 例:Barcode 掃出值為97895756670、97898620151則加工檔名命同為97895756670、97898620151,並放在 CF 卡跟目錄下。 3. 於自動模式下至PRG群組畫面,選擇「檔案掃描」功能。 4. 以條碼讀取器依序掃描欲執行的加工程式條碼,系統會將掃描檔條碼從上到下依序排列。 5. 按下「載入」功能選項,系統將最上面第一個掃描檔載入至控制器中,並將掃描檔排序往上遞補,再按下啟動按鍵即可執行加工。