2011/7/11
台達電子為全球第一通過ISO50001符合性評估之電源及零組件電子公司
台達電子今(8)日宣佈,中國東莞廠區依據ISO50001標準建立了能源管理體系,並在標準正式發佈後邀請專業機構進行了符合性評估,確認公司能源管理體系運作已經符合ISO50001標準需求,成為全球第一家通過ISO 50001國際標準(IS)版本符合性評估的電源及零組件之電子公司。台達電子中國區並訂定五年節能目標,2014年之用電密度要比2009年降低50%。
台達集團中國區執行副總裁廖慶龍表示: 「台達電子為落實『環保 節能 愛地球』的經營使命,全球各廠區均以此為目標,力行節能。尤其是中國各廠區目前都有專人運作並實施定期檢討機制,從部份單位節能提升為全面動員,更增加企業的綠色競爭力。2010年下半年起,中國區五年節能目標為2014年的用電密度要比2009年降低50%。因此,台達東莞廠區非常高興能通過ISO 50001能源管理系統的符合性評估,讓台達長期以來在環保節能的努力獲得肯定。未來,台達電子也將以東莞廠區的成功經驗推行至全球各廠區,善盡企業社會責任。」
台達集團中國東莞地區總經理黃陸坤也表示: 「台達中國東莞廠區期許能落實綠色生產並有效提供綠能整體解決方案。東莞地區導入ISO 50001能源管理系統後,以今年一月起到五月止產值基本持平的情況下,用電量已經比2010年同時期下降1051萬度,相當於減少1.02萬公噸碳排放量,節省800萬人民幣。並且用電密度相較於2009年的7.43 (萬度/百萬美元產值)也已經降低37%,我們有信心2014年要下降50%的目標指日可待。」
此外,今年是中國『十二五規劃』的元年,規劃中訂定2015年單位工業增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分別要比『十一五』降低18%、18%以上和30%,促進企業推動節能減排。台達電子長期推行全面性環保節能,過去三年估計數據顯示,顧客使用台達最新節能產品或可再生能源產品,每年共可節省約 30 億度電及減少近 200 萬公噸 CO2e 溫室氣體排放,綠能成果相當卓越。
ISO 50001國際標準於2011年6月15日正式公告後,台達電子東莞廠區立即邀請專業機構進行符合性評估,並於七月初確認公司能源管理系統符合國際標準。ISO 50001能源管理系統是由ISO的能源管理委員會ISO/PC 242所規劃,該系統承接ISO 9001和ISO 14001的理念,它的推行有利於推動國家能源政策、標準的實施,使企業強化能源管理、降低能源消耗及提高能源利用。