2025/2/23
台達在 ELECRAMA 2025電子展推出新型協作機器人 進軍印度智能製造市場
新型240kW直流快速充電樁促進印度電動交通發展 邁向永續城市
台達參加印度ELECRAMA 2025展會,作為全球能源管理暨物聯網智慧節能解決方案領導廠商,此次以「智能製造」為主題,首次在印度市場推出其新型D-Bot協作型機器人(Cobots),這些六軸協作型機器人具有高達30公斤的載重能力,且速度達每秒200度,旨在為各行各業提供更智慧、更高效的生產流程,應用於電子組裝、包裝、原物料處理,甚至焊接。此次展會中,台達亦將展出全新的240kW直流快速充電樁和工業級不斷電系統(IPT系列),進一步實現台達在印度推動節能與永續城市發展的承諾。
台達全球事業營運執行副總裁尹鏇博表示,印度是台達的重要市場之一,我們致力於透過先進的解決方案,推動其產業與能源轉型。對Krishnagiri(KG)廠區的策略投資更彰顯台達對在地創新、卓越製造與永續發展的承諾。藉由此項投資,台達希望強化印度在智能製造和能源基礎設施上自給自足能力,同時也為全球產業標準帶來貢獻。
台達印度區總裁林正彬表示,台達印度很高興能於ELECRAMA 2025展出我們創新的智能製造解決方案。我們持續聚焦於提供能讓產業更高效、永續且具韌性的技術,推出的新解決方案從D-Bot協作型機器人到工業級不斷電系統(IPT系列)皆依上述價值而設計,致力推動印度乃至全球在智能與永續製造的轉型。
藉由現場的展出,訪客可在展位中體驗包括工業自動化、電動車充電、樓宇自動化、資料中心、智慧能源基礎設施、資通訊基礎設施以及更多領域的創新解決方案。
台達ELECRAMA 2025展出精華:
D-Bot系列協作型機器人是台達廣泛的智能製造解決方案組合中不可或缺的一部分。這些協作型機器人專為智慧工廠自動化而設計,具備先進的安全機制,可偵測接觸並立即逆轉動作以防止事故,確保人機協作的安全。D-Bot的載重能力從6公斤到30公斤不等,具有六軸自由度,速度高達每秒200度,可在需要智能製造功能的廣泛應用領域中提供精確、高效和快速部署,包括包裝、取放件、電子組裝、材料處理、焊接、機器管理等。此外,這些D-Bot系列協作型機器人可與台達的VTScada SCADA系統、DIATwin 數位雙生平台、機器視覺系統等無縫整合,協助客戶提高工廠的生產力、可靠性和效率。
此為台達印度在地研發和工程人才所開發的高速雙車充電解決方案,擁有高達95%的效率、支援OCPP開放充電協定與有線/4G GSM連線,確保為商用、車隊營運與公共充電網絡等場所提供快速、無縫的電動車充電服務。
IPT系列不斷電系統採用先進的Delta-Zigzag變壓器與輸入高效能功率因數校正技術,在嚴苛的工業環境中提供領先業界的短路保護,有效優化上游電力設備投資,降低資本支出。此外,系統可選配IP43防護等級外殼,確保在苛刻環境中仍能穩定運行。
對永續的承諾
台達持續致力於透過高效節能解決方案以實現永續發展。從2010年到2023年,台達出貨的產品為客戶共節省約455億度電,相當於減少近2,384萬噸的二氧化碳排放。此外,從2006到2023年,台達在全球建造35座綠建築和2座認證的綠色資料中心,進一步實現對節能與永續的承諾。
台達於ELECRAMA 2025展位資訊
歡迎即日起至2月26日蒞臨印度最具影響力的工業技術展覽ELECRAMA,前往參觀台達展位(16號館的A3B4),親身體驗現場展示,並與台達的最先進創新方案進行互動,了解台達如何透過先進的機器人技術、自動化和能源解決方案推動智能製造。
# # #