台達共有三種電源治理產品,它們分別是主動式前端的AFE2000系列、主動式濾波器的APF2000系列和主動無功補償器的SVG2000系列,以下列出它們之間關鍵的差異。
1.SVG2000: Static Var Generator主動無功補償器
2.APF2000: Active Power Filter主動式濾波器
SVG2000/APF2000系列的功能為提升功率因素、濾除諧波。
架構上,SVG2000系列和APF2000系列都是以並聯的方式接入電網,實現虛功補償和濾除諧波的目的,因為實功部分不會經過此設備,故只要評估所需的補償容量去選型即可。因此SVG/APF可以應用在集中治理甚至區域治理。

而SVG2000系列與APF2000系列最大的不同是SVG2000系列只能治理13階以下的諧波,而APF2000系列則可以治理50階以下的諧波;再以補償的最大能力來看SVG2000系列的APF300A機種只有達到300A,而SVG2000系列的SVG-500A63A機種可以達到722A的補償能力。所以APF2000系列適合應用於諧波分布在較高階數的場合,而SVG2000系列較適合瞬間大負載變動的場合。
3.AFE: Active Front End 主動式前端
AFE2000系列主要的功能除了有改善電源品質(提升功率因素、消除高次諧波)還有能源回饋的功能。架構上AFE2000與SVG2000和APF2000不同的是此產品是以串聯的方式連接電網與負載,因為負載所需的功率會直接經過此設備,所以要根據負載的額定去選型,因此AFE2000系列只適合應用於終端治理。