請說明台達溫控器的PID分別代表什麼意思?

1.P : 比例參數,設定數值愈大可以愈快到達設定值,但是容易會有超溫的問題產生。 舉例來說,若P值設為10,而SV值設為100時,那麼在溫度到達90度(100-10)之前,溫控器會以100%進行輸出,而且到達90度之後,溫控器則會以比例的方式進行輸出,如下圖。 所以如果P設的愈小,相對溫控器100%輸出的時間就會比較長,所以容易會有超溫的情況產生。如果P設的愈大,溫控器就會比較早進入比例控制,所以PV會需要比較長的時間才能到達SV如下圖 2.I : 積分參數,即積分時間,舉例來說,當I=20的時後,且PV低於/高於SV值時,溫控器會每2秒增加/減少1%的輸出量。如果當I=10的時後,溫控器則會每1秒增加/減少1%的輸出量。 所以I設的愈大,表示修正的愈快,但也愈有修正過度導致震蕩的可能,如下圖。相反的,如果I設的太小,修正的速度就會比較慢,當PV有偏差的時後就需要比較長的時間才能修正回來。 3.D : 微分參數,主要是當PV受到外亂影響而大幅變動時PV修正回SV的能力,舉例來說,當溫度突然上升/下降且D=5時,溫控器會快速減/增5%的輸出量。當D=20時,溫控器會快速減/增20%的輸出量。 也就是說D設的愈大,對於外亂的修正能力會比較靈敏,但太大的D會造成震蕩。D設的愈小,對於外亂的修正能力就會比較遲頓,如下圖。