安裝伺服軟體在Win7作業環境下注意事項:

1.安裝時,請在”Setup.exe”上按滑鼠右鍵,選擇”以系統管理員身份執行”,來安裝伺服軟體。 2.安裝完後,如果無法正常使用伺服軟體,請在依據下列方式更改軟體的相容性。 1. 請在軟體上按滑鼠右鍵,選擇” 內容”。 2. 再跳出的畫面,選擇” 相容性”頁面,勾選下面兩各選項 (1). 以相容模式執行這個程式。同時在下拉式選單中選擇 ”Windows XP(Service Pack2)”或是(Service Pack 3)都可以 (2). 以系統管理員的身分執行此程式 1.開啟控制台-->BDE Administrator (註:若未看到BDE Administrator項目,請將檢視方式改成小圖示即可看到) 2.開啟後,在畫面左邊的頁籤選擇Database,在Database上按左鍵,選Options,跳出如下圖畫面,選擇Windows3.1 and Windows 95/NT項目,然後按下OK即可。 3.接著開啟ASDA軟體,操作方式不變,即可正常使用ASDA軟體。