台達交流馬達驅動器如何利用PC做控制?

台達交流馬達驅動器的通訊接口是利用RS485配合一般工業常用的ModBus通訊格式做資料交握,因此只要用一般的ModBus軟體即可達成利用PC對驅動器做資料的讀寫。此外對於程式開發者,台達亦提供ModBus的DLL檔,方便程式上的撰寫與開發 (DLL檔可到 下載專區可程式控制器軟體下載 下載 Delta Modbus通訊函式庫 )。 配合以上DLL檔開發的軟體,即可直接對驅動器的內部參數做設定、監視與控制。 Ex: 驅動器的通訊設定為(預設值: 站號1,ASCII模式),則透過ModBus對驅動器下達 “:010620000002D7\x0D\x0A”,驅動器就會 開始 運轉。 “:010620000001D7\x0D\x0A”,驅動器就會 停止 運轉。 01為站號 06為功能碼(寫入) 2000H為驅動器內部暫存器 詳細說明請參閱各產品手冊 第九章 通訊參數