交流伺服驅動器的PR模式特色為何?台達目前有哪些交流伺服驅動器支援此功能?

PR模式是由交流伺服驅動器內部自行產生簡易運動命令,上位機只需要傳送順序控制相關的命令即可。目前台達交流伺服驅動器A2及A3系列可支援PR功能。台達ASDA-A2系列提供63組程序設定;ASDA-A3系列提供100 組程序設定,其中包含:原點復歸模式、位置命令、速度命令、程序跳躍命令、寫入命令、分度定位命令及基礎數值運算等。