如何讓終端使用者在不開啟編輯軟體的程式專案檔情況下,下載台達PLC程式?

使用Delta EasyDownload程式,將專案檔先製作成.dvz檔,再交給終端使用者下載。步驟如下:

1.製作.dvz檔:


i.打開Delta EasyDownload程式,並選擇Create DVZ file。
ii.選擇欲下載的WPL或ISP專案,並視情況設定下載參數。
iii.選擇下圖中最下方的儲存路徑,DVZ檔製作完成。


2.下載.dvz檔至台達PLC (供終端使用者使用):

i.開啟Delta EZDownload程式,並選擇Write DVZ檔

ii.選擇欲下載的DVZ檔

iii.選擇欲連接PLC的通訊方式,並依照通訊方式建立連線,即可將檔案下載至PLC