2018/11/28
台達宣佈與CODESYS集團攜手推出全新運動控制解決方案
全球自動化大廠台達今(28日)於德國「2018紐倫堡國際電氣自動化展」(SPS/IPC/Drives/Nuremberg,以下簡稱SPS)宣佈,台達與市場領先的工業運動控制軟體公司-- CODESYS集團旗下3S-Smart Software Solutions GmbH (以下簡稱3S) 合作推出全新運動控制解決方案。3S 的CODESYS 平台符合IEC 61131-3規範,提供其中運動控制整合平台,廣受市場青睞。台達於今年展會中首推搭載CODESYS運動控制平台的主機型PC-Based 工業控制器MH2系列,之後將陸續推出其他產品,為全球的客戶,提供功能更強大、更友善、可輕鬆快速導入現有機械設備的運動控制方案。
台達機電事業群總經理劉佳容指出,近年來歐洲的自動化領先廠商紛紛導入CODESYS平台,客戶亦提出相關需求,因此開啓了我們和3S合作的契機。隨著此次合作,台達除了可滿足歐洲當地的客戶需求,更期望將搭載CODESYS平台的運動控制產品在亞洲市場推廣,讓亞洲客戶體驗到歐洲的先進軟體技術,亦可以更容易應用歐洲廠商設計、製造的設備。
台達機電事業群營運總部設立於台灣桃園,致力研發、全球銷售與推廣台達自動化產品和解決方案。為貼近全球及歐洲各地市場和製造業需求,在義大利、德國、荷蘭、中國大陸等地設有研發和銷售中心。此次和3S合作,除了加速台達在運動控制方案的發展、滿足客戶,更會將此方案和應用經驗推廣至亞洲市場,協助亞洲客戶接軌歐洲的先進運動控制技術,創造更高競爭力。
CODESYS運動控制軟體平台符合IEC 61131-3規範,是目前機械設備製造商最廣泛採用的開發系統之一。CODESYS集團執行長Mr. Dieter Hess親自出席記者會,表達與台達合作的興奮與期待:「我們非常高興能與台達這樣知名的國際性自動化廠商合作。CODESYS目前與400家硬體製造商合作、擁有超過100,000使用者,並且持續擴展中,期待透過這次與台達的合作機會,服務更多全球客戶,提高雙方產品價值。」
高效能導入標準化平台
台達機電事業群歐亞非地區業務開發及產品管理負責人Patrik Hug指出,採用CODESYS可減少機械設備製造商建置設備時所花費的時間和成本。以往使用者切換或增加程式功能時,必須以不同的軟體編程後再統一串連。台達客戶採用CODESYS整合平台後,可統一編程所有台達產品,大幅降低開發時間與成本。此外,CODESYS擁有廣大的使用者,方便客戶找到各行業參考範本。
台達在今年SPS展會中,發表全新主機型PC-Based 工業控制器MH2系列,搭載CODESYS運動控制平台,整合三大重要功能:可程式控制器 (PLC)、人機介面 (HMI) 及運動控制 (Motion)。此方案以MH2系列為控制核心,搭配EtherCAT高速網路,同步控制多達64軸的台達交流伺服驅動器ASDA-A2-E系列、精巧標準型向量控制變頻器MS300系列及遠端I/O模組R1-EC。台達未來亦將陸續推出與CODESYS合作的相關產品,提供全球客戶完善、整合的服務。
歡迎各界來賓於11月27起至29日期間前往「2018年德國紐倫堡國際電氣自動化展」3館218號台達展位,了解更多高階智慧自動化方案和產品,體驗台達打造的未來產業新藍圖。