2024/3/21

台達於NVIDIA GTC 展示NVIDIA Omniverse開發之數位孿生應用
以及自身高效AI伺服器電源及基礎設施解決方案

台達今(21)日宣布參加NVIDIA GTC AI盛會,展示透過NVIDIA Omniverse所開發的創新數位孿生平台,以持續提升智能製造實力。此外,台達現場亦展示ORV3 AI伺服器基礎設施解決方案,其包括效率高達97.5%的電源供應器;及協助GPU運行的一系列關鍵產品,包括DC/DC轉換器、功率電感(Power choke)和3D Vapor Chamber散熱解決方案等。

台達副董事長柯子興表示:「身為2024年唯一參與NVIDIA GTC的電源和散熱管理解決方案提供者,台達備感榮幸。此次展示運用NVIDIA Omniverse開發的數位孿生平台,凸顯我們在電子製造領域的卓越能力;我們亦希望透過自身的最新技術,不斷協助提升AI產業的能源效率。」

NVIDIA Omniverse及模擬技術副總裁Rev Lebaredian表示:「人工智能驅動的新製造時代,將廣泛應用數位孿生和合成數據,可在實際生產開始之前就先以數據分析提高效率和生產力。透過在NVIDIA Omniverse上所開發的數位平台,台達可虛擬連接特定生產線,從各種設備和系統中彙總數據,打造數位孿生;同時借助NVIDIA Isaac Sim技術,台達可以生成合成數據,以快速訓練電腦模型並實現90%的準確度。」

應用NVIDIA的尖端科技,台達將能進一步強化GPU應用生態系的能源效率。此次在NVIDIA GTC展會上,台達除了分享應用於特定生產線、基於NVIDIA Omniverse開發的數位孿生外,亦展示AI資料中心與GPU的相關解決方案,包含符合OCP組織第三代開放式機櫃規範(Open Rack Version 3, ORV3)且能源效率高達97.5%的伺服器電源、ORV3 18kW / HPR 33kW機架式電源、SD-WAN、輸出電壓為54Vdc的冗餘電源模組(CRPS)、電池備援模組(BBU)、Mini UPS以及液冷系統。同時,一系列支援NVIDIA GPU生態系統的產品組合,如DC/DC轉換器、功率電感和3D Vapor Chamber等都是此次展出的一大亮點。

NVIDIA GTC (3月18日至21日於聖荷西會議中心舉行) 台達展區位於#1134,歡迎現場參觀台達方案,或瀏覽NVIDIA網頁,了解更多台達應用NVIDIA Omniverse的案例。
 

新聞來源:企業信息處