建立您的台達專屬帳戶

新聞中心
新聞列表
新聞中心
台達焦點
新聞列表
影像集錦
活動訊息
新聞聯絡
台達品牌雙月刊精選
新聞類別
關鍵字
 

台達新聞訂閱
註冊您的訂閱帳號
請輸入您的資料並選擇您想訂閱的新聞類別,在帳號啟用後我們將開始傳送台達最新訊息到您指定的信箱。
 
新聞列表
  2019/05/29  
  台達8K綠劇院 吸睛登場
投影結合物聯網科技 智慧生活新體驗
 
   
   
台達於2019台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2019),以全球領先的8K投影技術及符合物聯網架構的各式解決方案,打造一座8K綠劇院,在智能、節能的觀影空間中展現震撼的8K細緻影像。劇院中實際應用台達樓宇自動化解決方案,情境呈現區域智能控制;劇院停車場則展示結合微電網系統的電動車充電方案;而劇院生活館展示最新的消費性電子產品及室內空氣品質方案,讓參觀者感受台達科技在智慧城市生活中的互聯生智新應用。

台達執行長鄭平強調:「城市邁向低碳、智慧已是全球趨勢,而建築、交通、資通訊基礎設施等城市中重要耗能領域,也正是台達關注的策略市場。台達以物聯網爲基礎,串聯暖通空調、照明控制、安全監控、區域控制、基礎設施等技術,打造出整合式的樓宇管理平台。因應快速成長的電動車充電需求,我們也開發出V2H/V2G雙向電動車充電設備,讓城市電力調度更具彈性。而在能源使用需求日增的資通訊領域,台達台北總部的資料中心應用自身基礎設施方案,成為LEED全球首座白金級資料中心機房。」

台達品牌長郭珊珊表示:「劇院是創意展現的舞台,也是城市中人們生活休憩的空間。台達8K綠劇院採用全球領先的雷射8K 投影機,畫素高達3,300萬、亮度高達25,000流明,呈現震撼影像。劇院並結合樓宇自動化科技,控制可調色溫嵌燈及簾幕,依劇場不同情境打造迎賓、播放及散場三種模式;同時劇院內應用室內環境品質及智慧安防監控解決方案,搭配可視化管理軟體,打造出以人為本、安全舒適的觀影空間。」

劇院外微電網展示區,整合可再生能源應用、儲能系統及電動車充電,彈性調度電力、滿足城市多元電力需求。此次也展出獲台灣精品獎肯定的AC Mini Plus電動車充電器,能透過網路連結後台管理系統,提供多項延伸的物聯網應用服務。

劇院的台達生活館更展示一系列消費性產品,包括全新推出支援多裝置充電的45瓦 USB-C 萬用充電器Innergie 45H,以及結合LED投影機與揚聲器的Vivitek Qumi Z1H,體驗台達智能生活科技。此外,壁掛式全熱交換器使用省電直流馬達、具備高效雙重過濾網並能自動監測室內PM2.5等空氣品質,也在此展示,為居家打造舒適、節能的生活空間。

台達COMPUTEX展區地點在台北世貿南港展覽館一館4樓,展區編號M0110。5月28日至6月1日COMPUTEX期間,台達8K綠劇院更規劃在每日中午12點、下午3點各放映一場由台達基金會出資籌製的全台首部8K環境紀錄片《水起.台灣》,讓觀眾體驗震撼8K影像及智能方案的同時,也讓更多人瞭解台灣所面對的環境問題。歡迎媒體朋友與各界來賓蒞臨參觀。

台達COMPUTEX 2019展示重點

8K劇院

-INSIGHT Laser 8K投影機:由台達與其關聯企業Digital Projection共同開發的全球首款8K DLP 雷射投影機,可為觀影者呈現8K (7,680x4,320 像素)超高清解析度的震撼影像。此次展出的機型亮度高達25,000流明、對比度高達20,000:1,採用雷射光源免換燈泡,光源壽命可達20,000小時。完美符合公眾展演及廣播,天文館,模擬仿真及可視化等應用需求。

-樓宇自動化方案:此次展出網頁式樓宇管理軟體enteliWEB,全面整合空調控制、照明控制、安防和其他樓宇子系統,連接樓宇內所有機電基礎設施,針對樓宇監控、多站點工程及能源分析,實施綜合管理及操作。

-O3區域自動化解決方案 : 此次綠劇院中應用台達O3區域自動化解決方案,控制可調色溫嵌燈及簾幕,達成迎賓、播放、散場三種不同劇院情境應用。O3系列包含區域整合控制器及感測器,是以人為本的智慧感控解決方案。O3區域控制器將DDC功能與系統整合功能,一起整合於原本BACnet模組化控制設備內,其模組化設計易於I/O擴充,整合區域內暖通空調、門禁、照明及窗簾。O3感測器則整合溫度、聲音、照度、動作偵測、人員存在於一體,依用戶行為自行調整空間內設備模式,提昇使用體驗。

-照明燈具:可調色溫崁燈Versa系列,可搭配DALI系統和感測器,在室內模擬出自然太陽光效果,帶給您舒適的照明體驗。

-智慧安防:此次展出的智慧魚眼攝影機,配備1,200萬畫素CMOS感光元件,提供極佳的影像解析度,結合智慧影像分析與最新鏡頭技術,於零死角的360度環繞影像技術底下發展出區域偵測、區域計數、徘徊偵測等智慧影像分析,適用於機場、購物商城、零售商店和辦公室等開闊區域;人流計數攝影機具備3D景深技術和影像監控功能,能夠進行人流統計與人流路徑追蹤,可運用於賣場陳列規劃、促銷計畫評估、人員規劃以及服務時間掌控等應用。而人臉辨識技術應用邊緣運算,高速及高精準即時分析人臉特徵並可有效多人偵測,適用於商辦、商場及工廠,可有效降低人力成本並掌握數據資料,提升整體營運效率。

-UNOsolution室內環境質量解決方案:採用物聯網結構和雲技術,集成室內環境傳感器(UNOsense),室內空調機組(UNOac),高效能量回收通風機組(UNOerv)和雲服務(UNOcloud),以解決室內空氣品質與能源管理問題。

-台達資料中心基礎設施解決方案:提供基礎設施的設計規劃、高效電力及備用電源系統、精密空調、網絡設備、模組化機櫃等以及全方位管理與監控軟體。模組化設計形式,不僅管理方便、靈活度高、效率卓越,同時擁有可靠的穩定性,可節省 25% 以上的基礎架構能耗,協助客戶打造環保節能的資料中心。

劇院微電網展示區

-電動車充電: Vehicle to Home / Building / Grid 電動車充電機提供雙向充、放電的功率轉換,讓電動車不但是一個移動型的儲能裝置,也是供電來源。結合能源管理系統後,也可與電網連動、達成能源管理和電力調度。而AC Mini Plus 電動車充電器支援 CNS 15511 的充電標準,操作介面友善直覺,內建用戶認證功能,並符合 OCPP 充電通訊協定,可連接充電網路的後台管理系統,提供多項延伸的物聯網應用服務。

-再生能源系統: 台達 M70A 三相太陽能逆變器擁有最高可達98.7%的能源轉換效率,具備無線傳輸與即時雲端監控系統能使顧客隨時掌握發電情況。

-功率調節系統(PCS):PCS 100kW 提供雙向功率轉換功能,於電網及儲能電池間進行電能轉換,同時搭配能源管理系統,可實現電力調度、改善電力品質等應用。透過削減尖峰用電、搭配時間電價進行負載轉移,可有效節電、節費,亦具備實/虛功補償功能,可達到穩定電網與提升電力品質的目的。

-儲能系統:台達的儲能系統可應用於併網運行支援需量反應、削峰填谷與再生能源平滑化,亦可切換至獨立運行支援孤島運轉。

-智慧路燈控制系統:可支援 NB-IoT、LTE、SubGHz 無線通訊技術,可對場域路燈進行遠端監測與控制,讓管理者能及時掌握場域狀況,透過排程調光設定、異常狀況回報等遠端管理功能提升節能與管理效率。

台達生活館

-Innergie消費性電源: Innergie 45H 是新推出的45瓦 USB-C 萬用充電器,透過USB PD充電技術提供多組變壓,全面支援多裝置充電需求,並搭配多國轉換插頭,環遊世界電力不斷電。目前市面上最小的60瓦萬用充電器Innergie 60C Pro USB-C,也於COMPUTEX同步展示。

-Vivitek視訊投影: 首度展出的Qumi Z1H是一款高畫質LED投影機,也是一款揚聲器,提供300流明亮度的明亮影像,在體積上及重量上也維持了Qumi系列的輕薄攜帶性,Z1H內建的媒體播放器能讓使用者輕易的進行分享及簡報。

-智能會議室/智慧教室解決方案:NovoTouch LK7530i 採用超高清4K 75吋IPS背光LED面板,提供高達20點觸控功能,會場以動態展出具有觸控功能、簡單易用的無線投影、及可同時多畫面、跨平台跨載具無線互動協作功能,適合現代智能會議室及智慧教室使用。Novo DS4K數位息發布系統,具有出色播放列表功能、多台設備遠程管理功能,也於展區展示。

-室內空氣品質方案:針對大眾關注的空汙議題,台達展出一系列室內空氣品質產品。PM2.5壁掛式全熱交換器採用省電直流馬達,具備高效雙重過濾網與多重安全設計,能自動監測室內空氣質量(PM2.5, CO2, VOCs)。正壓PM2.5進氣型管道扇,也使用直流馬達,節能靜音,同時具備雙重過濾與定風量控制。
台達執行長鄭平(左)與品牌長郭珊珊於COMPUTEX 2019台達記者會中分享台達8K綠劇院中應用的各式解決方案與科技
品牌長郭珊珊說明此次COMPUTEX策展理念
新聞來源: 台達電子
     
   
 
  台達入選2019年道瓊永續世界指數 再度獲得電子設備、儀器及零組件產業領導者...
  台達8K紀錄片《水起.台灣》日月潭壯觀同框千人觀影...
  台達電子公佈一百零八年八月份營收 單月合併營收新台幣243.14億元...
  虛實整合.創變智造新未來  台達完整智能工廠行業方案亮相台北國際自動化工業大展...
 
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.