建立您的台達專屬帳戶

新聞中心
新聞列表
新聞中心
台達焦點
新聞列表
影像集錦
活動訊息
新聞聯絡
台達品牌雙月刊精選
新聞類別
關鍵字
 

台達新聞訂閱
註冊您的訂閱帳號
請輸入您的資料並選擇您想訂閱的新聞類別,在帳號啟用後我們將開始傳送台達最新訊息到您指定的信箱。
 
新聞列表
  2019/04/29  
  台達以「互聯生智 打造智慧城市」亮相德國漢諾威工業展 數位化、可視化、高度整合智能工廠方案成焦點
 
   
   
台達甫於4月1日~2日參展漢諾威工業展,推出「互聯生智 能源成永續」品牌宣傳計畫,以智能製造智慧建築以及智慧能源基礎設施為三大主軸,展示符合物聯網架構的多元高效節能解決方案。此次展示的亮點包括:可將工廠的機械設備、營運及能耗資訊統合監測及管理的數位可視化工廠監控方案,以及依微電網概念打造、整合再生能源及儲能系統的電動車充電方案等,以科技實踐智慧城市。

台達國際記者會 -推出「互聯生智 能源成永續」品牌計劃            
開展次日(4月2日),台達召開國際記者會,品牌長郭珊珊、發言人周志宏、EMEA區總經理Dalip Sharma、機電事業群歐亞非地區業務開發及產品管理負責人Patrik Hug與其他EMEA業務主管共同參與,分享「互聯生智 能源成永續」品牌宣傳計畫,以及台達在EMEA的發展近況。

台達品牌長郭珊珊表示:「秉持『環保 節能 愛地球』的經營使命,台達以物聯網科技打造智能、節能的解決方案,協助城市邁向智慧永續。此次在漢諾威展發表全新品牌主視覺及影片『互聯生智 能源成永續』,並以此主軸形塑展覽,呈現台達整合多項解決方案,從發電、儲電、到用電端,實現分散式能源系統,打造『智慧城市』。憑藉著領先的電力電子核心能力,台達已由提升產品能效逐步擴展至微電網等級的整體能源管理,如節能的樓宇自動化方案、微電網電動車充電方案等,都是轉型的具體成果。」

台達歐洲、中東及非洲(EMEA)區總經理Dalip Sharma表示:「台達以對能源效率管理的專精,提供包括智慧建築、智能製造以及綠色資通訊及能源基礎設施等永續城市不可或缺的各式物聯網解決方案,例如為斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦的Avion購物商場打造整合儲能系統的電動車充電方案,就是台達協助城市邁向智慧、低碳的實例。漢諾威工業展提供了一個很好的機會,讓我們可以展示尖端的解決方案與產品,同時也能和致力於發展智慧城市的意見領袖、政府機關及企業深入交流分享經驗。」

以「互聯生智」擘劃智能製造 - 「數位化、可視化、高度整合的智能工廠」
展會中,台達工業自動化呼應「互聯生智」,針對智能製造推出「數位化、可視化、高度整合的智能工廠方案」,涵蓋工廠、設備、製程、產線、能耗的全方位可視化監控和效能升級。

今年,台達以大型電視牆呈現數位可視化工廠監控方案,結合機台聯網以及監控軟體的應用,實現整廠自動化、數位化、可視化的一體監控管理。主要包括:

• DIAMMP製造可視化管理平台:工廠產線、生產設備的即時資訊收集,並針對機台數據、產線資訊 (產能、直通率、稼動率…等)、警報等,進行分析、可視化監控,讓廠長、產線管理者、設備工程師等不同層級的管理人員,皆可進行製造可視化數位監控管理,提高效率。

• DIAView SCADA圖控系統:針對工廠中的廠務設備,如HVAC、水處理、電梯等設備,進行圖像化數位監控以及數據分析,讓廠務人員輕鬆進行遠端管理。

• DIAEnergie 工業能源管理系統:收集並監控工廠中所有製程機台、廠務設備的能耗數據,提供管理者即時和累積能耗數據,並可透過分析比對協助擬定最佳能源策略,提高能源使用效率。

事實上,台達專注投入發展智能製造後,期望未來能達到產能提升約70%、生產使用面積減少約35%、直接人力人均產值提升3至5倍等目標。此項展示在現場吸引許多來賓關注,詢問度高。

高階設備、智能整合,為客戶提高機台建置效率             
台達持續展現研發和整合實力,針對高端運動控制需求,展出CODESYS運動控制方案,可快速編程、並支援EtherCAT高速運動網路。根據方案需求,台達首次發表PLC-Based運動控制器DXMC系列,提供標準主機型和觸控面板型(7吋/10吋)二款機種。DXMC系列預計於年底正式上市,同稍早推出的PC-Based運動控制器AX864E系列,均可應用CODESYS運動控制平台進行編程,支援EtherCAT、Modbus、OPC UA等高速運動通訊,實現最多32軸(標準主機型)/ 8軸(觸控面板型)控制。

在展會現場,台達將此方案搭配其SCADA工業機器人DRS40L系列進行動態展示,展現友善的編程介面和高效的運動控制性能。機電事業群歐亞非地區業務開發及產品管理負責人Patrik Hug除了在全球記者會中向媒體介紹,亦在現場接受各國媒體的採訪,使台達CODESYS運動控制方案成為今年展位的矚目焦點。

此外,針對先進智能設備的機台開發需求,台達提供新一代系統整合軟體DIAStudio,為機台和系統整合常用的可程式控制器(PLC)、人機介面(HMI)、伺服驅動系統、變頻器等,提供一體化選型設定軟體工具,在單一平台上為客戶完成產品選型、PLC程式編程、產品參數設定、機台調機與HMI規劃,簡化並加速系統開發流程,提高便利性,為客戶節省時間和人力。根據機台建構流程需求,DIAStudio軟體依階段功能分為三個子系統,並在展會現場以動態機台進行展示:

• DIASelector選型系統:客戶根據機台系統需求,在電腦版或手機APP(目前支援Android系統)的DIASelector系統填入資訊,快速完成產品選型。

• DIADesigner編程系統:將DIASelector系統的選型資料匯出,再滙入DIADesinger進行所有產品的編程、參數設定、調校、專案管理等。

• DIAScreen人機介面規劃系統:DIADesinger完成設定的專案匯入DIAScreen,快速完成人機介面/文本顯示器的資料交換與設定。

高性能工控新品,為客戶提高機台性能                  
針對高階機台需求,台達展出亮點工控產品包括:

• 高功能泛用型向量控制變頻器C2000 Plus系列:是前代C2000系列的延伸機種,460V機種最大功率段可達560kW,大幅提高過載能力,為傳動系統提供最佳的速度控制、轉矩控制、位置控制與系統穩定性,適用於感應馬達與永磁同步馬達驅控。C2000 Plus系列亦支援多樣化通訊協議,並內建可程式控制功能(10k steps),為生產、加工、食品、化工、金屬、橡塑膠、市政、基礎建設等各行業提供高成本效益的驅動方案。

• 多迴路溫度控制器DTM系列:針對現今高階工業機台多點複雜的高端溫度控制需求,DTM系列採模組化設計,包含:主機、量測擴充模組、IO擴充模組和擴充卡匣,一台主機可接7台量測擴充模組和8台IO擴充模組量,進行高達64點溫度控制.方便使用者靈活搭配應用;搭配RS-485或Ethernet串連多組DTM,更可實現達千點以上的溫度控制。DTM的另一大特色是主機總站收集和通道與通道間完全隔離,可提高通訊速度和穩定度,滿足玻璃熱彎機、吸塑成型機陶瓷加熱板等高階、複雜溫度控制應用的需求。此外,在使用介面上,直覺式設計可讓初次使用者快速上手,亦可使用進階功能自行定義、安排通訊功能位址,彈性規劃所需資料管理。

• PLC-Based多軸運動控制器DVP50MC系列:台達新推出的運動控制PLC產品,通過CANopen通訊協定和EtherCAT運動控制協議,最多可以控制24軸,且內建運動指令,支援速度、位置、扭矩、原點回歸等相關的單軸運動控制,以及電子齒輪,電子凸輪、旋切、G代碼等多軸控制,方便用戶快速學習並靈活進行專案開發。此外,DVP50MC系列內建Ethernet、Profibus等多種通訊介面,使用者不需額外購買通訊模組,即可實現強大的通訊連接能力,廣泛應用在印刷、包裝、線切割、機器手臂等各種自動化控制領域中。

為期五天的展會中,台達展位吸引約千名訪客前來參觀,許多來賓表示對台達今年的展示內容和呈現方示感到耳目一新,展會成功落幕。
台達於4/1~5在德國參展「2019漢諾威工業展」
台達針對智能製造推出「數位化、可視化、高度整合的智能工廠方案」,涵蓋工廠、設備、製程、產線、能耗的全方位可視化監控和效能升級,並展出數十項高階工控產品
台達機電事業群技術長連監棠向媒體介紹新一代系統整合軟體DIAStudio
機電事業群歐亞非地區業務開發及產品管理負責人Patrik Hug在現場接受各國媒體的採訪,介紹台達CODESYS運動控制方案
4/2台達召開國際記者會,近30名國際媒體前來與會
台達品牌長郭珊珊(左三)、台達發言人周志宏(右二)、台達EMEA區總經理Dalip Sharma (右三)其他EMEA業務主管共同參與,分享台達「互聯生智 能源成永續」品牌宣傳計畫,以及在EMEA的發展近況
台達品牌長郭珊珊於記者會中,分享全新推出的品牌主視覺及影片「互聯生智 能源成永續」
參觀來賓對台達工控新品感到非常有興趣
台達高功能泛用型向量控制變頻器C2000 Plus系列
台達PLC-Based多軸運動控制器DVP50MC系列及應用架構
新聞來源: IABG Marcom
     
   
 
  台達電子公佈一百零八年四月份營收 單月合併營收新台幣234.25億元...
  台達電子公佈一百零八年第一季財務報表...
  台達電子董事會決議於桃園市中壢區購置不動產...
  台達二度榮獲美國能源之星傑出永續獎 連續四年獲頒能源之星年度合作夥伴大獎...
 
 
 
 
 
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.