建立您的台達專屬帳戶

新聞中心
新聞列表
新聞中心
台達焦點
新聞列表
影像集錦
活動訊息
新聞聯絡
台達品牌雙月刊精選
新聞類別
關鍵字
 

台達新聞訂閱
註冊您的訂閱帳號
請輸入您的資料並選擇您想訂閱的新聞類別,在帳號啟用後我們將開始傳送台達最新訊息到您指定的信箱。
 
新聞列表
  2017/04/25  
  台達智能、節能解決方案 2017漢諾威工業展精采亮相
展示系統整合實力
 
   
   
全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達今日(25)宣布在2017德國漢諾威工業展展示一系列創新解決方案及產品,可應用於電動車充電設施、智能製造、建築節能、可再生能源等領域,掌握低碳商機。此次台達展示的亮點產品包括:150kW直流電動車快速充電機,可為電動車使用者減少35%的充電時間;工業機器人聯網智能工作站,整合垂直多關節機器人、先進自動化方案、機聯網技術和製造執行系統(MES)於展會現場提供客製化的名片匣雕刻;電動叉車等物料搬運車用無線充電系統,能源效率可達93%。

台達EMEA區(歐洲、中東及非洲)總經理張財星表示:「台達深耕EMEA區域30年,透過創新的解決方案與產品,為客戶節能減碳、提升生產效率。例如,近期台達憑藉其高效太陽能逆變器與專業的整合能力,協助丹麥大型太陽能發電計畫擴充規模至75.4MW,可滿足32,250戶家庭對潔淨電力的需求。此外,台達位於荷蘭的EMEA總部,也導入旗下節能、創能、儲能解決方案將既有建物改造為BREEAM認證綠建築,節能可達45%,以實際行動因應全球減碳的趨勢。」

2017德國漢諾威工業展展期為4月24日至28日,台達展區位於漢諾威展覽中心第11展館 A57展位,展示亮點為:

-電動車充電解決方案:台達150kW直流快速充電機與一般50kW充電機相較,能節省約35%的充電時間(電動車充電功率以68kW估算)。此充電機包含2個直流充電接口(CCS最高可達100kW、CHAdeMO可達63kW)和2個交流充電接口,可支援4台電動車同時充電,並支援有線和無線通訊(Ethernet、3G、GPRS),可連接雲端後台管理系統,實現遠程控制,北歐、西歐等地已導入此款充電機。此外,台達也展出相當受市場青睞的交流電動車充電器。

-工業自動化解決方案:以「智造」為主題,台達首次展出工業機器人聯網智能工作站,整合子公司羽冠的最新製造執行系統(MES)、六軸垂直多關節工業機器人、高效機器視覺系統、區域感測器等先進自動化產品,以及高端機聯網技術,為現場來賓客製個人化名片匣贈品,並可即時監控製造進度、靈活調整工單或插單,展現高度自動化、智慧化、視覺化的「未來智造」。另以動態機台展出台達最新高性能運動控制型交流伺服系統ASDA-A3系列的擺盪抑制功能,可優化設備和運動控制系統的運行穩定度,為高階製造應用首選。

-樓宇自動化解決方案:台達樓宇管理及控制系統可整合BACnet, Modbus, EnOcean, LON, M-Bus, KNX, OPC與 DALI等多項樓宇通訊協定,將空調、照明、能源、電梯、電力及安防門禁等樓宇子系統整合於單一平臺,滿足新一代樓宇管理需求。

-可再生能源解決方案:台達太陽能逆變器能源效率可達業界領先的98.8%,IP65防護等級的外殼設計可為全球客戶提供符合家用、商用、或公共事業需求的解決方案。

-儲能系統:可用於48V或擴充至900V的台達鋰離子電池模組,具有生命週期長(25度操作溫度下可充放4,000次)、高放電能力之優勢(可達4C)。其單一容量為2.59千瓦時 (kWh),並能彈性擴充至百萬瓦時 (MWh)等級的儲能系統。此外,可應用於電動叉車、自動搬運車的24V電池模組也於現場展示。台達功率調節系統則提供雙向功率轉換,適當調度來自於電網、可再生能源或電池儲能系統的電力運用,削減尖峰用電以達到能源使用最佳化。

-無線充電系統:適用於電動叉車和自動搬運車(AGV)等物料搬運設備,支援1kW~30 kW的多樣應用。台達無線充電系統具備IP 65防水防塵的外殼設計、支援CANbus通訊協定,能源效率更可達93%,為客戶提供創新節能的充電選擇。

-應用在電信、數據中心、工業及醫療等領域的電源解決方案,也是今年展示亮點。甫推出的600kVA -1.2MVA DPS系列大功率 UPS,提供全球最高的每平方公尺功率密度(600kVA/m2),以及高達 96.5%的能源轉換效率。此 UPS 可並聯至 8 組,提供最高達 9.6MW 的功率容量。

-此外,台達子公司Eltek將在13展館D39展區上展示業界首創的雙向電源轉換器Rectiverter及其他系統電源。Rectiverter於單一模組內整合交流/直流電源轉換器(rectifier)、直流/交流轉換器(inverter)及靜態轉換開關(Static Transfer Switch,STS),獲得挪威企業聯合會(The Confederation of Norwegian Enterprise, NHO) 創新獎殊榮,近期應用於聯合國開發計劃署的“Solar Health”計劃,為辛巴威巴的104家醫院提供穩定可靠的太陽能電力。
台達工業機器人聯網智能工作站於展會現場提供客製化的名片匣雕刻
新聞來源: 台達電子
     
   
 
  台達為中油「綠能轉型」示範站打造儲能系統 響應環保政策 攜手推動台灣電動交通載具基礎建設...
  台達電子公佈一百零七年十二月份營收 單月合併營收新台幣212.07億元 ...
  台達智慧樓宇解決方案亮相日本智能建築博覽會...
  台達電子公佈一百零七年十一月份營收 單月合併營收新台幣221.26億元...
 
 
 
 
RSS Feeds
新聞發佈
投資人服務
 
Information
隱私權政策 資料收集
使用條款 聯絡我們
 
Follow Us
© 2019 Delta Electronics, Inc. All Rights Reserved.