2016/6/24
台達「智慧綠建築」COMPUTEX 2016 吸睛登場 展現節能科技應用 形塑物聯網時代辦公場域新樣貌
台達於2016台北國際電腦展(COMPUTEX TAIPEI 2016)以「智慧綠建築」為展覽主題,透過商用空間的營造,將物聯網的概念與樓宇自動化科技、消費性電子產品結合,展出台達在智能樓宇、綠能科技、互動投影的最新應用。
台達執行長鄭平強調,建築物的能源消耗約佔全球終端能源使用量的1/3,台達將電力電子及節能的核心能力結合物聯網概念,整合樓宇自動化技術與現有多項節能產品,來提升建築物管理效率及優化能源使用,具體實踐台達「環保 節能 愛地球」的經營使命。
台達品牌長郭珊珊表示,去年12月COP21聯合國氣候變遷大會期間,台達在法國巴黎大皇宮以過去10年籌建的21棟綠建築為題,推出綠建築展,分享綠建築調適與減緩氣候變遷之道。今年在COMPUTEX我們重現台達美洲區總部綠建築,這棟預期達到淨零耗能的綠建築,也證明智能、節能的科技能協助人類與自然和諧共存。
台達在COMPUTEX 2016展出其樓宇自動化解決方案,包含能有效整合建築空調、照明等設備的台達樓宇管理及控制系統(BMCS)與台達能源在線(Energy Online) 全球化能源管理系统。在消費性電子產品方面,參觀貴賓也能現場體驗新發表的Vivitek Qumi系列便攜式投影機、獲2016德國iF設計大獎(iF Design Award 2016)殊榮的NovoPro無線互動協作系統、獲美國國家環境保護局能源之星(ENERGY STAR)認證、整合藍芽喇叭的節能換氣扇、與獲2016台灣精品獎殊榮的Innergie PowerGear ICE 65旅行萬用筆電充電器,及全系列智能時尚個人電源產品。此外,在電動車充電方面,台達也展出最新的直流快速充電機及交流充電器。
台達「智慧綠建築」展示重點:
智慧樓宇
台達樓宇管理及控制系統 (BMCS) 結合軟體及國際標準通訊協定,整合空調、照明、電梯、配電、房控、安防等樓宇設備,提供控制管理平台,實現智能樓宇。台達能源在線監控系統 (Delta Energy Online) 可整合全球多棟建物之能耗數據並提供診斷分析,協助企業找出節能關鍵。
獲得台灣精品獎及節能標章肯定的台達節能換氣扇,採用台達業界領先的直流無刷馬達技術,較一般換氣扇節能可達50%。台達也展示一款整合藍芽喇叭的節能換氣扇,可與其他藍芽裝置連結,讓消費者在浴室就能聆聽他們喜愛的音樂或即時新聞,讓淋浴變得更輕鬆有趣。
綠能空間
台達交流電動車充電器設計時尚輕巧、具備網路通訊功能且支援全球主要交流充電標準 (SAE、IEC及GB標準),為居家住宅、商業應用的電動車理想解決方案。台達新推出的25kW直流快速充電機,可為兩台電動車提供充電,壁掛式的機體設計與抽換式的電源模組,可大幅節省安裝人力及成本。此外,參觀貴賓也能體驗便利的台達電動車充電站管理系統APP。
互動會議空間
Vivitek Qumi Q8便攜式迷你投影機不僅是Qumi系列頂級機種,也是業界體積最小的真實(native)1080p投影機之一。而智慧輕巧的Qumi Q3 Plus內建 Android™作業系統和全方位連結支援性,是行動世代使用者輕鬆分享多媒體內容的好夥伴。台達也展示獲2016德國iF設計大獎(iF Design Award 2016)肯定的NovoPro無線互動協作系統,可同時連結電腦、平板與手機等置,適用於會議、教學等互動情境。
台達旗下消費性品牌Innergie 展出一系列的消費性智能電源產品,包括獲得2016台灣精品獎殊榮的旅行萬用筆電充電器PowerGear ICE 65,能搭配LifeHub Plus 3孔USB電源分享器,讓您在全球各地為行動裝置充電。另一款也獲得台灣精品獎的外接式 USB 充電連接器WizardTip,可搭配 Innergie 萬用筆電充電器,讓消費者可以透過一個快充 USB 連接器,同時為行動裝置充電。