新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
視訊與顯像系統
台達提供完整視訊方案,涵蓋互動、融接與3D投影,全面滿足大型展演、公眾轉播、模擬仿真與監控中心的多元需求。
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
類別清單
商務及教育市場投影系統
高階投影系統
DLP、LED和LCD電視牆
無線協作及數位看板
智慧低碳校園解決方案
Vivitek
最新消息
檢視全部
12/14/2021
台達視訊團隊完成最新360度沉浸式投影 「來自巴黎的浮世繪劇場」日本角川武蔵野美術館展覽
09/02/2020
台達橫濱電動車充電站落實智慧永續理念 結合能源管理與商場營運 攜手出光興產打造加油站新商業模式 並獲選為橫濱市府災難緊急應變合作據點
06/03/2020
COMPUTEX 2020台達「SMART WELL BEING」 以IoT智慧物聯科技打造健康建築
檢視全部
產業焦點
檢視全部
10/30/2021
台達視訊團隊完成最新360度沉浸式投影 「來自巴黎的浮世繪劇場」日本角川武蔵野美術館展覽
全球電源管理及視訊解決方案領導廠商台達今日宣布旗下高階投影品牌Digital Projection以最先進的投影顯示解決方案,協助角川武蔵野美術館舉辦「來自巴黎的浮世繪劇場」展覽,運用超過30 台Digital Projection 的E-Vision 10000系列高階雷射投影機,透過無接縫拼接融合技術,打造360 度沉浸式投影。 角川武蔵野美術館 宮下俊General Manager表示「這次選用了Digital Projection E-vision 10000系列雷射投影機,主要是因為台達的雷射光源技術能提供最好的穩定性和可靠性,同時還支援100V電壓。此次會場面積寬達1000平方公尺,然而台達投影機仍可提供足夠的亮度和對比,這些對於大型展館的投影應用都是不可或缺的要素。更重要的是台達團隊為了我們的藝術展演活動提供最佳的支援與配合。」 台達日本分公司代表取締役社長柯進興先生表示,很榮幸在台達成立 50 週年之際,與角川文化振興財團合作,協助角川武蔵野美術館成立周年的慶祝活動。 透過這個展覽,使用台達的投影解決方案呈現精美的藝術展演,是一種寶貴的體驗,通過數位方式展示藝術珍品,讓不同世代的人欣賞,是非常有意義的事。我們期待以台達的投影技術,擴大視訊解決方案在日本的影響力,更積極地支持藝術展覽、體育賽事轉播以及電影播放。 「來自巴黎的浮世繪劇場」展覽於2021年10月30日至2022年4月10日在日本東京近郊的角川武蔵野美術館一樓大畫廊舉辦。超過 30 台Digital Projection E-Vision 10000的高階雷射投影機在 1000平方公尺的區域內,以360度環景投影將法國數位藝術創作團隊Danny Rose Studio的作品(日本傳統及當代浮世繪藝術)以12 個不同場景呈現,畫面充滿張力,具有卓越的亮度、清晰度和色彩準確度。台達的視訊解決方案已在日本市場耕耘超過 20 年,近期成功案例包括東京森美術館選用台達8K投影技術,展示人工智能的視覺藝術,以及日本公共媒體機構所屬的全國性電視台亦選用台達8K投影技術來轉播世界級體育賽事、文化藝術表演等。
08/23/2021
台電最大150MW台南鹽田光電場,採用台達集中式太陽能變流器 C1000
台達集中式 太陽能變流器 獲台電肯定,成為台南鹽田數百公頃太陽能光電場的關鍵設備,肩負確保發電效率的重任。台達的產品不僅優於台電規範,專業技術與即時支援更加快了專案的建置速度。 建置大型太陽能光電場 力拼能源轉型 為了減少對化石能源與核電的依賴,行政院訂定了2025年再生能源需佔總體發電量20%的目標。其中針對太陽能,亦訂下了累積裝置容量於2025年應達20GW的目標,並積極推廣地面型太陽能光電於閒置土地的建置,期能早日實現能源多元化、能源自主供應與環境永續發展的願景。然而,要建置一座地面型太陽能光電場除了得有大量的太陽能板接收日照陽光,亦需其他相關裝置的輔助才能順利將光能轉換成電能。其中,最核心的設備就是將直流電轉換成交流電再併入電網的變流器。 變流器本身的功能與供應商的專業能力攸關著光電場的發電效率與建置速度。以大型太陽能光電場而言,場內涉及的裝置眾多,從安裝到併網的過程中經常會有出人意料之外的電力問題發生,而變流器是案場中唯一會發出警訊給上層管理軟體的設備。當變流器偵測出異常並發出警訊時,變流器廠商若無法快速研判問題並提供即時救援,勢將影響光電場的專案建置進度與後續發電效益,說是案場的重要心臟一點也不為過。 因此,系統規劃與建置者(EPC)在選購變流器時,除了從功能面來挑選適合案場環境與需求的產品之外,供應商的專業知識、建置經驗與服務支援亦是考量的重點。 高濕、高熱、強風加高鹽 集所有惡劣環境條件於一身的台南鹽田光電場 為響應政府全力衝刺太陽能光電的綠能政策,台電再生能源處積極尋找能活化經濟價值的可利用土地以興建地面型太陽能光電場。預計到2025年累積裝置容量達1GW目標,投入總金額達新台幣500億元,需要土地面積達1000公頃以上。台電選定了台南市將軍區及七股區的鹽灘地,斥資近百億於214公頃(相當於300座足球場大小)的閒置鹽田,建置總裝置容量達150MW的光電場。專案於2019年3月公開招標,預計於2020年下半年完成,而獲得此標案的是專精電力及能源領域之工程統包及技術服務的星能股份有限公司。 由於這個專案佔地面積廣闊與高裝置容量的大型光電場,星能決定選購功率大於500kW以上的集中式變流器,且必須符合以下條件:單機容量1000kW、98%最大轉換效率、IP54防護等級之箱體、寬溫設計、提供保護機制與虛實調控功能等等。此外,鑑於大型案場現場狀況較複雜,建置期間無可避免會出現各式各樣的問題,若變流器供應商或代理商的技術能力不足,光是查找問題就可能耗費一定時間,更遑論解決問題和排除異常。因此,為免影響專案建置進度並確保發電品質,選購時台電與星能均對變流器廠商能否提供即時專業的在地服務特別重視。 高效率的集中式三相 太陽能變流器 C1000 台達優於標案規格的三相併網型太陽能變流器C1000加上台達專業的服務獲得了台電與星能的青睞。按星能的規劃,數百公頃的鹽田中設置69個40呎貨櫃,每個貨櫃中安裝2台C1000,負責將現場超過48萬片的太陽能板所產生的直流電進行轉換,再以交流電併入電網,讓這座目前全台最大的太陽能光電場每年能提供2億度的綠電供家戶與工商業使用。 達為此專案提供的C1000不僅是台灣品牌中唯一能提供1MW的大型集中式變流器,更擁有98.84%的超高效率。白天有日照時能以最大功率將太陽能系統所發的電饋入市電 ,入夜後,其「夜間虛功」功能可以虛功補償的方式來穩定市電電壓,保障電網穩定。此外,由於本專案的設備必須裝設於鹽灘地,地理位置又臨近海邊,因而使得設備面臨著高濕、高熱、強風及高鹽環境的嚴苛考驗。 所幸C1000提供IP65等級的機殼,比專案要求的IP54有更佳的防止固態微粒入侵與液體滲透的保護力。寬溫設計的C1000能在較廣的溫度範圍 ( -25°C – 60°C ) 內穩定運作;通過自願性產品驗證 ( VPC ) 與 IEC 60068-2-52 鹽霧測試認證,亦證明了C1000是堅固耐用的優良產品。就算不裝在貨櫃內而以裸機方式裝設於戶外,其極佳耐受度也足以承受嚴苛環境的考驗。針對降載與保護機制,不同於市售產品一遇高溫就大幅降載,C1000會在偵測到環境溫度大於50°C時才開始緩速降載,藉此來維持高發電量。內建的直流斷路器與交流斷路器則提供了保護功能,當發生異常或故障時會自動跳脫以保障變流器與電力系統之安全。 技術支援方面,大型的太陽能光電場在併網時,變流器與變壓器需要完美搭配才能穩定輸出功率,否則就容易出現大量諧波導致損傷設備的問題。因此在光電場建置期間,若出現不可預期的問題,台達的原廠客服工程師可全台服務,立刻至現場查找問題;若有需要,台達也能在一個工作天之內完成韌體調適,協助客戶快速排除異常。 此外,由於此專案地點特殊,靠近海邊因而特別潮濕的環境,容易讓變流器的絕緣阻抗功能被觸發,影響發電量。台達針對這個環境特性,在兼顧案場安全性的前提下,將絕緣阻抗的設定值調降為最適合案場的阻值,讓系統能提早發電,解決了損失發電量的問題。 原廠在地技術服務 成就台灣第一太陽能變流器 變流器是太陽能光電場不可或缺的關鍵設備,要發揮最大功效,並非靠產品的功能特色就能實現。若沒有原廠工程師提供即時、專業的協助,變流器的建置與發電表現終將難以達到用戶的預期效果。 台達不僅有在地案場保固20年的優質產品能滿足案場的嚴苛要求,更有深厚的軟實力與豐富的建置經驗可為案主提供專業、在地與即時的服務,因而深獲客戶的好評與信賴,使台達能成為2016年至2020年全台太陽能變流器市佔第一的廠商。 以C1000的成功案例來說,除了此專案獲得了台電與星能的肯定而選用,台南市的新市垃圾掩埋場、花蓮縣的鳳林垃圾掩埋場、以及台南市的曾文水庫也都是採用這款集中式變流器來建置太陽能系統,並已順利完成併網且穩定運行中。 今年台糖與中興電工簽約,將於台南七股設立太陽能光電場一案,亦已選定導入C1000作為其電流轉換設備。近期台達也推出電壓更高、全國首台取得VPC認證的DC 1500V組串式變流器M125HV,以更多元的產品選項來滿足不同大型案場的各種需求。
06/14/2021
低碳經濟,需要務實全面的能源管理解決方案支撐
低碳經濟 (Low-Carbon Economy;LCE) 一詞,最早出現於英國政府2003年發布的能源白皮書,自此低碳經濟成為國際社會間越來越多人關注的議題。雖然,當年英國政府的能源白皮書並沒有提供關於低碳經濟的明確定義、標準或界定方法,但目前被各界廣泛認定且接受的基本概念即是:「一個只會產出很少碳排放量,或甚至零碳排放量的經濟系統。」 但是究竟多低的碳排放,才可以被視為是低碳經濟呢? 當經濟成長動能與碳排放脫鉤,理想的低碳經濟就會到來 若從巴黎協定旨在「將全球氣溫保持在遠低於工業化前攝氏2度水平」的氣候目標來看,19世紀的工業革命,或許可視為是促成全球轉向高碳排經濟的起點。 因此,如果要實踐低碳經濟目標,對於經工業化洗禮且相對成熟的經濟體來說,降低其工業化後的產業碳排就是不可避免的執行要項。反之,對於一個尚待開發的經濟體來說,即使現在因為工業化程度不高 (如:緬甸),或因現有產業結構的工業佔比較低(如:汶萊),而具有低碳經濟的優勢,未來也可能因為經濟成長需要或都會化演進歷程,從低碳排放國轉變為高碳排放國。 唯有讓全球經濟成長動能與碳排放脫鉤,全球才能因低碳經濟受惠,擺脫極端氣候威脅。 全球脫碳,唯有仰賴世界各國共同合作,才有機會成功。 相較於川普政局,2021年1月即將繼任美國總統的拜登團隊清楚表示:「貿易政策與氣候變化目標不再分開」,未來將利用貿易政策對碳密集進口產品徵收碳稅或進行配額。類似的碳邊境調節稅 (carbon border adjustment mechanism,CBAM) 政見,歐盟已於2020年啟動意見徵詢,並預計於2023年發動執行,未來不論產品是在歐盟境內產製,還是自海外進口引入,只要屬於碳排放密集型的產品都將承擔碳稅開徵的壓力。 雖然碳稅的稅額、稅率尚未明朗,且當前全球碳交易市場的碳價行情落差甚大 (小至低於1美元,貴則逼近130美元),但若以實現巴黎協定目標設定每公噸排碳所需擔負的成本,則每公噸排碳成本估計將可能來到100美元的水準。 由於氣候政策獲得歐美多數民眾的認同,2020年12月初亞馬遜 (Amazon)、花旗 (Citigroup)、福特等多家美國大企業,主動聯合致函美國國會以及尚未走馬上任的總統當選人拜登,表態支持美國重回《巴黎氣候協定》,並期盼新政府的氣候解決方案出檯。 就連美國汽車製造巨頭的通用汽車 (GM),也宣布一改過去支持川普政府針對汽排標準與燃料效率規範向加州政府發動法律戰的立場;而向來反對氣候法令的美國農業業聯合協會 (American Farm Bureau Federation) 也轉為協助農業部門降低碳排放量的支持者與推動者。 Covid-19造成的經濟衝擊,讓各國加強推動減碳轉型的決心 根據國際能源署 (International Energy Agency, IEA) 的統計資料顯示,自1990年以來,全球新增的碳排放量主要是來自電力和熱力部門 (約佔40%),其次則為交通部門 (約20%)、工業部門 (約20%) 和一般家戶部門 (約10%)。 改革,若要創造明顯效益,就要從大項目著手。 導入綠電及潔淨能源替代傳統能源、推動電動車普及化,以及鼓勵工業大戶和一般家戶節能省電等,一直以來都是氣候倡議者搖旗吶喊的推動口號,也是各國施政者為了展現自己對氣候議題重視所採取的措施,但過去在缺乏社會決心及推動信心的情況下,政策搖擺牛步、施行範圍過於保守或缺乏具體目標等批評也在所多聞。 直到2020年全球Covid-19疫情導致各地經濟急遽衰退,為了幫助產業振興,各國政府無不加大對民間企業的補助力道,並擴編公用事業和基礎設施的預算。此時,歐盟及歐洲各國政府紛紛以執牛耳之姿,趁勢推出各種以減碳作前提,促進產業升級轉型的利多政策,其中最具代表的正是高達7,500億歐元預算的歐盟復甦計畫。 綠電推展速度是推動低碳經濟成長的關鍵 但有限度的空間資源該如何分配,是不可迴避的問題 國家層級之外,許多地區政府和參選人也意識到,未來唯有打造具低碳經濟基礎的產業環境,才能吸引更具未來成長動能的企業加入,並獲得在地選民的認可。 反之,減碳步調緩慢的地方則可能面臨產業出走的風險。 2020年11月底,據英國金融時報報導,日本Sony、理光 (Ricoh) 、花王 (Kao) 及 Nissay Asset Management等業者表示,為回應客戶及市場的減碳需求,懇請日本政府加快再生能源發展步調、放寬相關法令,否則在預期日本未來綠電供不應求且成本昂貴的嚴峻環境之下,各大企業只得被迫做出遷出日本的決定,此舉將可能導致日本產業最具價值和競爭優勢的技術能力外流,對於長期人口老化、減少的日本經濟來說,將是另一個重大威脅。 台灣近年積極推動再生能源,為使2025年台灣綠能佔整體發電量20%,經濟部帶頭衝刺太陽能裝置容量20GW及離岸風力5GW的目標,雖然據業界分析,台灣2025年的綠能發電量還不足以因應產業所需,但如今全島各地大舉建設開發,卻已引發諸多關於農地不當開發、與漁民爭海影響生計,以及為了綠電破壞在地生態和環境景觀等,違背減碳初衷的抗爭挑戰。 台灣極有限度的國土與海域管轄面積,是不可迴避的客觀事實,空間資源的分配正義與效用最佳化,儼然已經是台灣邁向低碳經濟之路,所需跨越的重大關卡。 電力供給終有上限,提高能源使用效率和節約用電是永續的課題 除了考量現行產業用電之外,未來為了力行減碳而推動的電氣化改革(如:燃油車改電動車、瓦斯爐改電子),以及數位轉型趨勢所關注的智慧物聯網、大數據運算、5G建設和無人化應用等,也都會增加電力消費的需求量,如果只單邊思考如何增加再生能源發電,則在空間資源受限的客觀條件底下,無論如何提高能源轉換效率,都將遇到技術上限的發展瓶頸。 同時考慮從電力使用端降低個別能耗,以及提高整體電力系統全天,甚至全年的的能源使用效率,才是實踐低碳經濟理想所需顧及的永續課題。 台達從全球電源供應器起家,一路秉持環保、節能、愛地球的企業精神,專精各領域的能源管理與能效提升方案。在創能與節能領域,台達不僅有能力服務太陽能、風能等再生能源發電系統,更可結合樓宇自動化、節能空調、智能LED照明等低能耗設備,輔以數位化的DeltaGrid® EM能源管理服務,為智能工廠、資料中心、商辦大樓等提供最先進的節能解決方案,取得LEED綠建築認證。 若再結合電動車充電設施和儲能系統,台達DeltaGrid® EM能源管理服務更可多管齊下,在創能、節能的基礎之上,再發揮遠端自動化統一控能,以及即時智慧卸載、自動調度等作用,為場域整體的能源使用效率最佳化提供完整的解決方案。 台達DeltaGrid® EM 能源管理 解決方案 從創能、儲能、用能等三維度,為您實現能源使用效率最佳化的控能目標 以實際應用於台達位於台北市內湖的總部瑞光大樓示範場址為例,不僅屋頂設有29kW的太陽能發電系統與33kWh的儲能系統,地下室停車場也配有電動車充電樁,並充分導入台達DeltaGrid® EM能源管理解決方案,介接既有的樓宇控制系統,取得大樓重要設備的監控資訊和負載調度能力。 藉此,台達DeltaGrid® EM能源管理系統可在用電尖峰時段導入屋頂太陽能的電力,其餘過剩的電力則可存於儲能系統中,當日照有限或偶發大量用電的時候,則可搭配支應負載用電。此外,儲能系統也可善用假日或夜間的離峰時段,主動從市電充電,進一步拉平大樓場域的負載曲線,縮小用電尖峰與離峰落差,達到能源最佳化使用目標。 介接樓宇控制系統,則可讓台達DeltaGrid® EM能源管理系統找出場域內的無效率用電,將之卸載後減低負載端的電力消耗,達到開源、節流、智慧調度等多重效益,使得瑞光大樓得以降低契約容量與電費支出。 能源管理的無形效益,經台達DeltaGrid® EM能源管理系統皆可轉化為有感、可視的即時量化資訊,管理者透過手機或電腦螢幕就能即時掌握發電、儲能、用電資訊,動態資訊每秒更新一次,每日累積資訊每五分鐘更新一次。 即使是過去已導入能源管理系統的商辦大樓或廠房,也能善用DeltaGrid® EM的API介面,讓新導入的系統能與既有系統介接,就算沒有整套更換,也能獲得升級擴充的體驗,用最小的投資獲取最大的效益。未來,能源管理是低碳經濟的基本配備,在追求企業永續與社會永續的道路上,讓台達的專業與您同行,一起為全球減碳、消弭極端氣候威脅努力。
檢視全部
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口