新聞中心
投資人服務
人力資源
聯絡我們
解決方案
產品
關於台達
企業永續
首頁
>
產品
>
工業自動化
>
運動類產品
>
CNC 數控系統解決方案
>
CNC 數控系統解決方案
產品清單
CNC NC5 系列
台達新世代 CNC NC5 系列電腦數值控制器,提供 EtherCAT 即時高速通訊總線,可搭配台達伺服驅動系統 ASDA-A3 / ASDA-B3 系列、主軸系統及交流馬達驅動器驅動主軸等,進行高速資料傳輸及控制,實現工具機定速、定轉矩與精密定位控制。透過多軸多通道的功能,可滿足多平面、多工件同時加工需求,亦可同時控制機械手臂進行上下料。此外,可依照企業及行業需求整合 HMI 平台操作介面或行業專用 CAD/CAM,彈性客製操作介面。
OPENCNC
單機式電腦數值控制器
NC 50E 系列
一體式 CNC 數值控制器
NC5 系列
CNC B 系列
台達新一代CNC B系列電腦數值控制器,根據客戶需求和市場趨勢,整合HMI 平台操作介面,可依照企業及行業需求,彈性化客製操作介面;並可搭配台達伺服驅動器 ASDA-A3 / ASDA-B3 系列、永磁主軸系統及交流馬達驅動器驅動主軸,以及通訊網路 DMCNET 等進行高速資料傳輸及控制,達到控制工具機的馬達定速、定轉矩與精密定位。
OPENCNC
單機式電腦數值控制器
NC EB 系列
CNC 配件系列
台達大屏幕觸控顯示器,可靈活搭配OpenCNC單機式電腦數值控制器,提供更舒適美觀的操作環境,並搭配完整的第二操作面板以及手搖輪等
觸控顯示器
第二操作面板
擴充配件
手搖輪
歷史產品區
CNC 電腦數值控制器
A 系列 (已停產,建議 NC5 系列替代)
CNC 電腦數值控制器
B 系列
相關影片
提供台達CNC數控系統解決方案相關影音介紹,讓您快速了解產品資訊、使用操作及實際應用案例,內容豐富且持續更新,歡迎訂閱頻道,即時掌握最新動態。
立即體驗
最新消息
檢視全部
02/05/2025
台達工具機智能落地方案 助力產業數位化、智能化、節能化
檢視全部
產業焦點
檢視全部
02/05/2025
台達工具機智能落地方案 助力產業數位化、智能化、節能化
在工業 4.0 與 AI 等數位化趨勢下,產業對於工具機的要求,從精準加工,逐步邁向自主調整、自動診斷、與眾多週邊產品整合的能力。IT/OT 整合的生產管理平台,實現智能通知維修時程、優化節能減碳策略與全數位模擬的數位雙生等,皆是產業的熱門議題。 台達行業系統方案部 CNC 部門經理劉淵銘指出,工具機產業現在仍有不少的調機與操作,均高度仰賴老師傅的經驗。從圖紙判讀、加工參數設定到機台控制程式編寫等環節,皆須倚靠深厚的專業知識。然而現代對精度、速度及少量多樣的製造需求,「人」反而帶來高度不確定性。 在系統整合上,也須因應產業升級需求,例如:在設計端,要求 CAD / CAM 操作整合,優化加工效率;加工端需整合設計、排程軟體、產品打標,以及上下料手臂和機器視覺等周邊設備,實現加工生產排程自動化管理;在管理端,也需要串接 ERP / MES 管理平台,與上位管理系統連線,提高整體生產效能的關鍵。 貼合產業需求,打造專用控制器 針對上述轉型與升級需求,台達以積累多年行業 Know-how,打造貼合工藝需求的軟硬整合方案。台達方案以 CNC 控制器 NC5 為主軸,全新核心架構使系統的靈活度、計算力皆大幅躍進,並可整合 CAD/CAM 軟體。以傳統的銑床為例,除了要銑的快、準、亮,NC5 控制器進一步整合 CAD/CAM 界面,加工前即可模擬路徑與干涉,廣受客戶好評。 台達亦結合 AI 技術,控制器可透過 DXF 檔案的特徵自動辨識、智能選刀和路徑自動生成,降低機台操作門檻。在操作畫面上,則強調引導功能,讓客戶在操作 CNC 時,如同使用智慧手機一樣直覺且便利。此外,在機台有問題時,可以直接將操作記錄傳回 OEM 廠,精準診斷問題並快速處理。 從整合面來看,台達的優勢之一,在於控制器、驅動器與馬達等驅動元件,皆為自身研發製造,可針對行業客製最佳的組合與建議,元件更可執行台達專有的優化指令,是搭配不同廠家產品所無法達到的性能。同時,方案亦具備一定彈性,例如 NC5 控制器可靈活搭配不同尺寸的螢幕,更加符合非傳統行業專機的需求。在此架構下,無論是特殊的刀具姿態、加工或是硬體需求,台達皆能針對需求量身打造解決方案,在車床、銑床、磨床與鋁型材、木工、箱包、保溫瓶等行業,都有立即可上線的方案。 以物聯網、AI 技術建構完整的智能製造體系 在此基礎之上,台達進一步推動系統的智能化。劉淵銘指出,工具機業者可藉由台達的數位雙生、物聯網和 AI 人工智能等技術,建構完整的智能製造體系。例如台達設備聯網平台 DIALink 整合 OPCUA 與 MQTT 等通訊協議,連結 NC5 控制器、高性能運動控制型交流伺服系統 ASDA-A3、多功能集合式智慧電表 DPM 等工控產品,實現產線即時監控;串接製程設備及機械手臂,整合自動化產線及 MES 系統,同時提供中央管理加工程式及製程圖,降低失誤與損失,提高整體效率與人均產值。 面對日益重要的節能減碳需求,台達的智能方案以效能帶動節能,針對設備本身,優化切削路徑、條件與主軸轉速控制,提升能效。同時,NC5 控制器可取得伺服系統等工控組件的運行狀態,能即時管理與調整設備使用策略,從全廠設備效率著手,更有效地規劃生產資源。另一方面,NC5 控制器可取得智慧電表的用電資料,計算與統計加工過程中的碳排。上述資訊亦可由控制器連接設備聯網平台 DIALink,清楚呈現、優化生產決策。 導入台達工具機軟硬整合智能方案的效益: 行業專屬方案.貼合加工需求、簡化操作 CNC 控制器 NC5 可整合 CAD/CAM 界面,加工前模擬路徑與干涉;結合 AI 技術,控制器可透過 DXF 檔案的特徵自動辨識、智能選刀和自動生成路徑,降低機台操作門檻。操作記錄可傳回 OEM 廠,精準診斷問題並快速處理。台達可提供控制器、驅動器到馬達的整合方案,執行專有優化指令,使加工操作更加順暢整合。針對非傳統的行業專機,NC5 控制器可靈活搭配不同尺寸的螢幕,更加符合加工需求。 物聯整合,建立完整智能體系 台達方案可整合數位雙生、物聯網和 AI 人工智能等技術,建構完整的智能製造體系。以台達設備聯網平台 DIALink 連結 NC5 控制器與其他工控產品,實現產線即時監控,串接製程設備及機械手臂,整合自動化產線及 MES 系統。 效能帶動節能,穩固競爭優勢 台達優化切削路徑、條件與主軸轉速控制,透過效能的提升,改善設備能耗狀況。同時,NC5 控制器可取得工控組件的運行狀態,即時管理與調整設備使用策略,更有效地規劃生產資源。控制器在取得智慧電表收集的用電資料後,可計算加工過程中的碳排紀錄、分析碳足跡。 台達打造軟硬整合的工具機智能方案,深入行業需求、使操作更加友善,協助客戶提升操作效率與產能,更以能耗優勢與碳排履歷,實現更加永續的加工製造。
03/29/2023
台達CNC控制器NC5系列整合行業CAD/CAM TIMTOS 2023獲各界廣大迴響
2023台北國際工具機展 (TIMTOS 2023) 於3/11正式落幕,台達以「雲地互聯 永續智造」為主軸,展出「製造營運可視化」、「CNC 行業應用」、「智造整合」、「產業ESG實踐」與「智能機台」五大主題豐富展品,獲得各界來賓高度關注;其中,尤以軟硬整合的高性能泛用型CNC控制器NC5系列最受矚目,內建行業CAD/CAM、加工耗能運算等功能並能同時控制加工機台與工業機器人,適用於CNC車床、銑床、木工開料、多主軸加工等情境,幫助業者智能升級,從而提升產能、良率並兼顧環境永續。 TIMTOS 2023期間,台達也攜手機械廠、系統整合商等合作夥伴,於多個展位展出採用NC5系列的實際機台,不僅為建構繁茂生態系更進一步,也同時顯現出台達深耕多時的CNC產品已迎頭趕上,後起受到業界肯定。此外,台達機電事業群副總經理蔡清雄等主管也親至展會現場與CNC行業客戶深入洽談,展現台達對機械加工領域的重視。 兩年一度為期六天的TIMTOS 2023雖已落下帷幕,對於想回顧此次精彩展品或因故無法親臨實體展會的海內外來賓,「台達工具機數位展」收錄現場展出的完整內容並提供英文語版,無論何時何地都能輕鬆連網了解台達工具機智能方案與產品,布局智能轉型,掌握未來加工商機。 台達工具機數位展:https://www.deltaww.com/event/TIMTOS/。
03/06/2023
雲地互聯 永續智造 台達高性能泛用型CNC控制器NC5系列升級完備 行業智能方案於「TIMTOS 2023」強勢登場
全球能源管理暨工業自動化領導廠商台達今 (6) 日亮相3月6日至11日於台北南港展覽館二館舉辦的2023年台北國際工具機展 (TIMTOS 2023),以「雲地互聯 永續智造」為主軸,展出「製造營運可視化」、「CNC 行業應用」、「智造整合」、「產業ESG實踐」與「智能機台」五大主題。同時,針對金屬加工,台達也推出CNC車床、銑床、木工開料、多主軸加工等運用高性能泛用型CNC控制器NC5系列為核心的智能方案,控制器新增內建行業CAD/CAM、加工耗能運算等功能,助力提升產能、良率並兼顧環境永續;方案亦支援CNC機聯網,可串聯製造執行系統MES、可視化管理平台等,幫助業者優化管理效率,勾勒出新時代智能加工樣貌。 台達機電事業群總經理劉佳容表示:「智造與永續可謂是現今產業關鍵字,影響著工業轉型升級的進程與方向。做為推動者並貫徹力行,台達累積了豐碩永續智造經驗,同時針對機械加工深入歸納實際需求,不僅優化升級去年甫亮相的CNC控制器NC5系列,更在TIMTOS 2023期間推出多元完善的CNC機聯網行業方案,軟硬整合、以期相伴加工業者一同迎向工具機產業復甦回溫。」 TIMTOS 2023-台達五大主題展區與展出重點: 製造營運可視化: 針對機械加工業普遍存在設備孤立,機器間難以溝通所造成的管理不易、加工紀錄缺乏,以及系統記錄難以回溯等痛點,台達在TIMTOS 2023展出金屬加工業智能工廠方案,加工業者可根據應用類型與產線需求選擇3D可視化管理系統或工業圖控系統VTScada,監控、收集、上傳並分析設備數據與加工資訊,同時透過明瞭的圖表呈現,幫助加工業者快速洞悉不足、輔助決策,持續優化流程。 CNC 行業應用: 自推出便受好評的台達CNC控制器NC5系列,今年以進化之姿再現TIMTOS 2023,不僅一機整合工具機與機械手臂控制器,且具備RTCP旋轉刀具尖點控制功能真五軸加工,更全新內建行業CAD/CAM,可自動辨識圖像,一鍵生成G碼並支援加工路徑預覽,縮短製程、增進產能。對於有同時雕銑多個工件需求的加工業者,台達也展出了多主軸加工解決方案,可獨立校正各Z軸刀尖位置、自動補償刀具磨損,加工高精快速;同時,整合高階型多軸交流伺服系統ASDA-W3系列,其共直流母線可有效利用能量回升,落實節能減碳低排放。 軟體方面,台達也展出了工具機專用CAD/CAM軟體,完整支援標準銑床/車床控制器指令,同時擁有特徵辨識、路徑最佳化、自動刀具匹配、干涉模擬與工藝整合等特點,可依不同行業機台需求整合控制器、軟體功能和工藝,幫助加工業者提高機台價值和競爭力。 智造整合: 產線導入工業機器人進行高重複性或具危險的工作已是產業現在進行式,前瞻其中需求,台達至今已發展完整的工業機器人產品線,包括水平工業機器人SCARA、垂直多關節機器人,以及兼具工業機器人效能和協同型機器人友善特色的模組機器人RS-M90E7。此外,TIMTOS 2023期間,台達也展出了螺絲鎖附組裝應用,提供手持和整合手臂的智能螺絲鎖附系統應用方案,從加工到組裝,完善金屬製品產業鏈。 產業ESG實踐: ESG無疑是現今產業中最熱絡的話題之一,台達身為綠色永續的先行者,持續投入創新研發以提高資源使用效率與產品永續發展,不僅採取多項行動作為回應全球減碳目標,在TIMTOS 2023期間,更分別展出了整廠綠色智造方案,以及CNC控制器NC5系列能源管理功能,內建加工耗能運算並能提供工件碳足跡報表,助力產業節能減碳,放眼ESG未來。 智能機台: TIMTOS 2023台達展位也展出多座以CNC控制器NC5系列作為方案核心的智能機台,透過與機械業夥伴合作五軸加工中心機、車床、三軸銑床以及磨床等,展現CNC控制器NC5系列RTCP旋轉刀具尖點控制、多軸多通道等功能的實際應用。不僅如此,台達伺服壓床在TIMTOS 2023期間也不缺席,以AM-SAP F系列為來賓提供精密、靈敏、高速的壓合選擇,助力提升加工精度,進而實現複雜工藝生產。 除豐富展品外,台達也將在TIMTOS 2023期間安排深入多元應用的專業研討會,包括CNC控制器NC5整合應用實例、軟硬合力助攻車、銑、木工行業多軸應用、行業專機智能 CAD/CAM解決方案、金屬加工業 3D 智能工廠、台達助力工具機產業節能減碳放眼ESG未來以及伺服壓床金屬零件加工應用主題,一天兩場,與工具機業者一同布局機械轉型、掌握智能加工商機。 更多台達工具機相關產品與方案,請參考台達工具機數位展:https://www.deltaww.com/event/TIMTOS/。同時,也請密切關注台達的LINE官方帳號,第一手掌握展會等最新資訊:https://page.line.me/delta.taiwan?openQrModal=true。 「TIMTOS 2023」台達參展資訊: 展會日期:2023年3月6日 (一) ~ 11 (六) 展會時間:10:00 ~ 18:00 展會地點:台北南港展覽館 2 館 1 樓 台達展位:Q0824
02/24/2023
備戰「TIMTOS 2023」!台達工具機數位展隆重登場 積聚CNC行業能量 為加工業者實現「雲地互聯 永續智造」
歷經新冠疫情衝擊,工具機產業景氣和需求可望在今 (2023) 年稍後逐漸回溫,帶動全球業界重新聚焦探尋領域新興技術,以及可串聯完整金屬加工產業供應鏈的智造方案。做為工具機領域重要的大型展會,2023年台北國際工具機展 (TIMTOS 2023) 即將在3月6日盛大開展,攜手參展廠商展出「綠色節能」、「智慧聯網」、「彈性製造」及「數位模擬」等主題,引領金屬加工新趨勢。 台達繼去年推出高性能泛用型CNC控制器NC5系列,今年趁勝出擊並將以「雲地互聯 永續智造」為主軸,率先推出「2023台達工具機數位展」,提前曝光實體展會規劃,展出「製造營運可視化」、「CNC 行業應用」、「智造整合」、「產業ESG實踐」與「智能機台」五大主題展區,讓來賓提前一窺台達為機械加工領域刻劃的未來藍圖,為不克前往實體展會的來賓們線上帶來兼顧智造和永續的多元行業應用方案。 2023台達工具機數位展:https://www.deltaww.com/event/TIMTOS 在TIMTOS 2023期間,台達除將帶來豐富展品外,也將安排深入多元應用的專業研討會,一天兩場,與工具機業者一同布局機械轉型、掌握智能加工商機。更多台達工具機相關產品與方案,請參考台達工業自動化型錄下載網站:http://iacommunication.deltaww.com/download/Download_TC_index.html。 同時,也請密切關注台達的LINE官方帳號,第一手掌握展會等最新資訊:https://page.line.me/delta.taiwan?openQrModal=true。 「TIMTOS 2023」台達參展資訊: 展會日期:2023年3月6日 (一) ~ 11 (六) 展會時間:10:00 ~ 18:00 展會地點:台北南港展覽館 2 館 1 樓 台達展位:Q0824 展會官網:https://www.timtos.com.tw/zh-tw/index.html
04/29/2022
台達2022「智造」線上論壇 – 助攻機械行業智造轉型
5/13起每週五下午2點 鎖定台達工業自動化YouTube頻道準時直播 機械工具應用廣泛,無論傳統加工或高科技產業,幾乎各種工業領域都可以見到它的身影,因此便有了「機械為工業之母」的說法。做為經濟發展不容忽視的重要產業,機械業者也因觸角深入領域多元,在趨勢變化中更顯得影響甚鉅;面對智能製造進行式促使客製化生產越發主流,機械業者也不免開始將目光投向智慧機械、智造轉型等關鍵字。 進入新月份主題,台達智能製造線上論壇將在5月聚焦「助攻機械行業智造轉型」,從機床、沖壓組裝和橡膠機械出發,分享台達長期對智能機械發展的洞見以及行業應用方案與智能產品,不僅將解密機械行業的智能升級之路,更將幫助業者把智能技術融入機台與產線,逐步達成自動化、數位化以至智能化。 5/13 ~ 5/27每週五下午2點,台達機電事業群將於台達工業自動化YouTube頻道線上準時直播,「助攻機械行業智造轉型」主題場次,包括: 5/13 – 新世代智能機床解密: 延續年初甫盛大舉辦的TIMTOS x TMTS 2022工具機聯展「智慧機械」熱潮,台達智能製造線上論壇5月首場次便將著重在新世代智能機床,透過介紹全新具多通道功能並可實現五軸加工的高性能泛用型CNC控制器NC5系列與其智能架構,以及最大負載達12公斤的新款垂直多關節機器人DRVA4LC,勾勒出雲地互聯型態下的未來工具機樣貌。 5/20 – 沖壓組裝系統剖析: 全球金屬成型行業正面臨著終端產品週期縮短、工業需求多樣化與新材料特性等挑戰,促使許多沖床機械製造商開始布局設備擴充彈性、可靠性並優化產能效率。在5/20的場次中,台達專業講師將帶領來賓一起探索沖壓組裝系統的高精穩定解方-伺服沖床解決方案,看它如何透過高整合性,一站解決機械業者的痛點,同時透過智能化的控制器功能模塊,為客戶開展智慧布局。 5/27 – 揭開橡塑膠機械奧秘: 在5/27的場次,台達將引領來賓一覽日常隨處可見的塑膠製品背後功臣-橡塑膠機械,內容除將深入剖析射出機、擠出機方案,也將深入說明其中不可或缺的控制器與溫控器等智能產品,透過專業豐富的內容,為橡塑膠機械業者鋪墊通往智能製造的捷徑。 即刻就線上報名,看台達如何幫助機械行業實現轉型,擘劃智造藍圖。更多資訊,請參考活動網頁:http://iacommunication.deltaww.com/webinar/index.html;若想回顧過往的精彩內容,也歡迎前往台達工業自動化YouTube頻道,了解更多台達智能製造豐富資訊:https://reurl.cc/k7zp59。
04/27/2022
台達整合CNC控制器、專用軟體與交流伺服系統 打造鋁型材加工機解決方案
鋁材因重量輕、高強度,耐蝕又易加工,廣泛應用於民生、交通運輸、建築等場景。從生活常見的汽車零部件、家具裝飾、軌道車輛,直到工業中的流水輸送帶、檢測設備、貨架等,都少不了鋁材的元素。鋁棒透過熱熔、擠壓為不同截面形狀的鋁材後,會使用鋁型材 CNC 加工機,依用途進行銑槽、鑽孔、攻絲,鑿切出不同功能的槽孔。 相較通用的 CNC 加工機,鋁型材專用加工機從機台結構、控制系統、加工程式與特徵設計,都有不小的區別。例如因應鋁材細長特徵,機台呈窄長形狀;主軸轉速高,在運動控制精度的要求較高。功能上,通常具備鑽銑、攻絲、切割、砂輪、沖床等鋁材常用的加工製程。而加工方式、路徑規劃,往往需要複雜編程,步驟繁瑣而調試不易。 台達即針對運動控制、行業專用功能的需求,為大陸及台灣客戶開發了鋁型材加工機解決方案,透過行業專用功能與整合控制架構,讓操作更便利省時。在加工過程中,先以台達鋁型材專用CAD/CAM軟體,利用模板快速生成工件、特徵繪製,選擇加工和路徑參數,直接輸出到台達Open CNC控制器NC30EB系列,透過3D模擬進行動作預覽、碰撞測試。確認之後,控制器會下達運動指令到台達伺服驅動系統ASDA-A3 系列,使刀具進行加工。 台達Open CNC控制器NC30EB系列,以即時分工的多核心控器架構,滿足高效加工需求。可客製介面,實現專機自製。智能平台及函式庫,讓程式開發更簡單。整合台達伺服驅動系統ASDA-A3 系列,3.1 kHz 響應頻寬、高解析度編碼器,實現精準運動控制。台達鋁型材加工專用 CAD/CAM 軟體,參數設定直觀易懂,且可直接輸出到控制器,一鍵生成路徑並進行優化。以 3D模擬成品,進行干涉檢測,確保品質且加工更安全。 台達鋁型材加工機解決方案為客戶帶來以下效益: • 高整合控制架構,運作更順暢 台達 Open CNC 控制器 NC30EB 系列搭配鋁型材加工專用 CAD/CAM 軟體,從工件生成、特徵設計、3D 模擬到 G 碼匯入控制器,一氣呵成。總線式全數位通訊運動控制網路,搭配台達伺服驅動系統 ASDA-A3 系列,簡便伺服參數管理,易於調機,可靠度高。 • 行業專用解決方案,功能貼合需求 針對鋁型材常用加工方式,提供端面、特徵模板及參數組合,操作更加順手。可進行防碰撞、干涉模擬檢測,並計算夾具自動避讓的建議位置,提升安全性 • 簡化編程,開發直覺 直覺式操作介面,無須編程即可操作,節省時間成本。 台達鋁型材加工機解決方案根據加工特有模式與需求,整合台達 CNC 控制器、交流伺服系統與 CAD/CAM 軟體.控制架構高整合度,軟體功能為行業量身打造,實現高效鋁型材加工。
檢視全部
服務支援
下載中心
快速下載
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口