服務與支援
常見問題
【暖風機 功能篇】夏涼冬暖 四季好用 暖房/涼風/乾燥/換氣
浴室涼暖風機只能夠冬天使用嗎? 台灣的夏天十分炎熱,打開 "涼風" 功能,享受從上方吹拂下來的風,可以為悶熱的浴室帶來一絲涼意,同時能帶動空氣循環,如廁洗臉刷牙時,都能更舒適涼爽。
台達多功能循環涼暖風機 - 豪華型300系列 / 豪華型400系列具備涼風、暖風、乾燥、換氣四個主要的功能,春夏秋冬四季,不論寒冷或是潮濕梅雨季,啟動合適功能讓居家環境更舒適健康。
夏季好舒適:
廁所浴室常常十分燥熱,尤其在如廁時分,室內的溫度常常讓人難耐。
「涼風功能」
可以為您帶動室內風流,讓您感受一陣陣涼風,讓夏季如廁、梳妝更舒適。
「涼乾燥功能」
保持室內乾燥、雨天還可以加速晾乾懸掛的衣物。
又濕又悶的海島型夏天,浴廁一旦潮濕,霉斑很快就出現在磁磚縫隙中。長期累積、不但不好清潔、還有可能造成濕滑危險。可能還需要使用強力清潔劑清潔,不只對健康不好,對環境也相當汙染。 在梅雨季來臨時浴廁毛巾總是晾不乾。或是衣服晾陽台 總是摸起來有潮溼感。晾不乾的織品會有股霉味,甚至長出霉斑。
冬季時則使用「熱乾燥功能」,可以將浴廁溫度提高加速濕氣排出,增加體感舒適,以及乾燥浴室內的織品物品等,維持乾燥清爽浴廁環境。
四季用都好
「換氣功能」
夏季使用換氣功能,可常保浴室及周邊空間減少悶熱、在不開窗情況下,也可以保持循環通風,使用節能模式、換氣長時間開啟也省電省錢,一年四季用都好。
冬季好伴侶
「暖房功能」
在冬季使用,對於溫度變化感受較敏感的使用者,可以降低沐浴或如廁時溫度差異帶來的不適感,增加舒適。
在冬季浴室使用完後,可搭配開啟熱乾燥功能,提升溫度加速濕氣排出,減少濕滑的風險。
回上層