工廠的電力質品差,在電力系統中含有大量諧波,造成改善電力品質所使用的進相電容櫃常常在1~2年之後需做維護,請問要如何改善這種情況?
可以使用台達APF2000產品的來改善此情況。
1、使用APF2000產品的解決方案好處:
a) 可避免與系統共振放大情形發生,安全可靠。
b) 可靈活補償任意次數諧波,最高到50次。
c) 避免諧波所造成之各項危害,增加電力系統穩定度。
2、主動式濾波器工作原理:
利用即時監控三相電與生成補償電流反饋技術的大功率電力電子裝置,並聯接入電網,透過電流互感器即時檢測三相電流波形,得到需要補償的諧波電流成分,再由主動式濾波器產生反向電流成分輸入供電系統,實現濾除諧波的功能。
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口