常見問題

而SVG2000系列與APF2000系列最大的不同是SVG2000系列只能治理13階以下的諧波,而APF2000系列則可以治理50階以下的諧波;再以補償的最大能力來看SVG2000系列的APF300A機種只有達到300A,而SVG2000系列的SVG-500A63A機種可以達到722A的補償能力。所以APF2000系列適合應用於諧波分布在較高階數的場合,而SVG2000系列較適合瞬間大負載變動的場合。
3.AFE: Active Front End 主動式前端
AFE2000系列主要的功能除了有改善電源品質(提升功率因素、消除高次諧波)還有能源回饋的功能。架構上AFE2000與SVG2000和APF2000不同的是此產品是以串聯的方式連接電網與負載,因為負載所需的功率會直接經過此設備,所以要根據負載的額定去選型,因此AFE2000系列只適合應用於終端治理。