為什麼我的程式不能與PLC 通訊? Please Enter the Answer不能下載和不能與PLC 不能通訊的原因有很多,要一點點的排除才能確定是什麼原因造成,以下歸納幾點常見的原因。
A.通訊線沒有插好,或者用了錯誤的通訊線
B.通訊參數設置錯誤。
C.通訊協定選擇錯誤。很多PLC 都提供了多種通訊模式和協定。一定要瞭解DOP 支援哪些模式和協定。也要知道PLC 當前使用的是何種模式和協定。比如:LG PLC 目前提供了CPU 和CNET 通訊方式。DOP 目前只支援CPU 方式,用CNET 模式就會無法通訊
D.PLC 設置不正確。市場上的PLC 種類繁多,每種PLC 都有自己獨特的設置。比如對於三菱FX的PLC,若是使用通訊模組卡,則需要另外設定參數才能通訊。所以,熟悉自己使用的PLC 和瞭解DOP 所要求對PLC 的設置是成功通訊的前提。