請問台達乙太網路模組DVPEN01-SL利用何種通訊協定做資料傳輸?是否有其它功能供使用者應用?DVPEN01-SL利用標準Modbus TCP來傳送資料。另外也提供以下功能:
(1)郵件設定:可透過收件人電子信箱之設定,來傳送PLC內部暫存器之內容值。
(2)資料交換:任兩台DVPEN01-SL搭配DVP-SV系列PLC主機,皆可利用簡單設定進行各100筆word資料讀/寫同步傳輸。
(3)RTU功能:搭配台達乙太網路遠端I/O監控模組RTU-EN01,可達成便利之映射功能,監控遠端之AI/AO、DI/DO。
(4)IP過濾:可限制網路端的惡意連線,防止DVPEN01-SL之內部參數設定遭受惡意連線之修改。
(5)密碼設定:在設定好IP位址、電子信箱收件者、資料交換區、RTU、IP過濾功能後,可利用密碼設定,將DVPEN01-SL上鎖。