A: 開啟COMMGR點選新增。

標示1處可進行命名,標示2處選擇AH500 Simulator,下面還可設定重新連線的次數以及間隔時間。設定好後點選OK。

選取新增的AH500 Simulator後按下右邊列表的Start啟動通訊通道。

開啟ISPSoft於通訊設定中選取剛新增的AH500 Simulator。

將程式下載至模擬的PLC中,即可執行連線模式並且開始運行程式。

Simulator控制面板上的開關記得切至RUN的狀態(須下載程式後再執行RUN,否則沒程式會造成ERROR亮燈),點選右邊的IO Module也可監控相關模組的狀態。


模擬功能AH系列最多可同時間執行4組,DVP系列只能執行一組。