開啟COMMGR通訊軟體,選擇想要的連線方式,目前提供的連線方式有兩種:

Case 1:電腦使用USB轉mini USB傳輸線與AHCPU/Motion連接
A.透過AHCPU連線到AH Motion模組,此時連線方式請選用USB(Virtual COM)
B.通訊線直接連到AH Motion模組,連線方式請選用RS232

Case 2: 電腦使用RJ45 Ethernet線與AHCPU/Motion連接,可以自行指定IP位址或透過搜尋的方式來找到網路上的裝置

A.透過AHCPU連線到AH Motion模組,此時連線方式請選用Ethernet (預設IP位址為192.168.1.1)
B.Ethernet線直接連到AH Motion模組,連線方式請選用Ethernet(預設IP位址為192.168.0.100)
透過以上方式設定好COMMGR後,記得將對應driver的狀態切換為Start,若彼此間的通訊斷訊時狀態會變為Error

然後開啟PMSoft,在通訊的選項中選擇通訊設定,便會出現右邊的視窗
選擇已在COMMGR中建立對應的driver
如果是透過AHCPU連AH Motion則必須指定正確的背板及插槽位置
主背板的編號是1,第一塊延伸背板編號是2,其餘類推,最多至8
AH的第一個插槽位址是0,往右依序增加,最多至11
如果直接連接到AH Motion模組,請選擇Motion Controller

以上步驟都設定完成後,請點選PMSoft通訊選項中的PM Information,如果設定都正確就會出現AHPM或AHMC的模組訊息。然後就可以順利的進行程式上下載與線上監控了。