請問台達DVP-EH2及DVP28SV系列PLC如何於碰觸到前後極限時改變原點復歸方向?是否有其他指令可達成此功能?
台達DVP-EH2以及DVP28SV系列PLC主機並沒有提供極限的功能,但是可以透過自行編寫Ladder程式解決,原理是使用Y1的信號讓馬達進行反轉。範例如下表。 台達DVP-EH2以及DVP28SV系列PLC主機本身有設計負極限的功能,使用此功能時會先致能M1307然後觸發X5。(詳細資料請參考附件DVP-ES2/EX2應用技術手冊)
聯絡我們
如有疑問,歡迎聯繫,我們將儘快回覆您。
聯繫窗口