台達CNC數值控制器的特點?台達全新產品CNC 控制器,採高性價比的嵌入式硬體設計, 搭配台達專用伺服系列、主軸,及新一代通訊網路DMCNET 進行高速資料傳輸及控制,滿足高速、高精的機械切削加工。
DMCNET是一種即時系統( Real Time System ) 、具有通訊備援(Redundancy)的功能,此軸卡 更新12軸的命令只需一毫秒(1ms)、可接受64位元(bit)的雙精度浮點數值,讓系統的運算更精準且操 作方式更靈活多元、內建的回原點模式高達35種、12軸可以同動,亦可分配為4組的3軸螺旋或直線補 間,或分配為6組的2軸直線或圓弧補間、支援增量命令與絕對命令,速度命令則有T型與S型曲線、控制模式可為速度、扭力與位置控制;在同一條網路線上可連接伺服馬達、線性馬達、DIO、AIO 等裝置,亦可以搭配步進馬達或手搖輪使用。