台達CNC控制器,是用什麼方式跟台達伺服馬達再溝通?類比命令(V command)? 脈波命令(Pulse command)?台達CNC控制器,跟台達伺服馬達之間,是採用台達自行研發的DMCNET全數位通訊來溝通,而非一般的類比命令(V command)/脈波命令(Pulse command),也因為是全數位方式,不會受限於最高脈波數(pps)的限制。
DMCNET是一種即時系統( Real Time System ) 、具有通訊備援(Redundancy)的功能,更新12軸的命令只需一毫秒(1ms)、可接受64位元(bit)的雙精度浮點數值,讓系統的運算更精準且操 作方式更靈活多元。